This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM RTOS 0806: demo APP_MULTI_CAM_CODEC [ ENCODER& DECODER CHANNEL CONFIG ]。

Guru**** 2113655 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295088/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-demo-app_multi_cam_codec-encoder-decoder-channel-configure

器件型号:TDA4VM

你好 

    电路板:TDA4-EVM、
   BSP:RTOS0806、(默认为 Linux+RTOS)
   演示:APP_MULTI_CAM_CODEC

appGstStart、
appGstInit、
AppGstStop……


问:1. 它是否可以与不同的通道参数和编码配置一起使用:例如:4个通道、4个不同的编码和解码方法
问:2. 所有通道是否仅支持同步输入和输出的同时配置?

  谢谢

东张市



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在应用程序中、正在使用的 OpenVX 数据对象是 ObjectArray。 对象数组只能有一个数据类型、即对象数组中的所有通道在格式、分辨率等方面都应该相同。

    如果要为每个数据对象使用单独的格式、分辨率或不同的参数、则不应创建对象数组、而应为每个通道创建图形。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    编码器需要同步输入吗?
    编码器是否需要实现同步功能并将其置于前端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以详细说明您的问题吗? 您的同步功能是将所有3个输入组合成一个输入以进行编码吗?

    TDA4VM 上的编码器能够在分辨率为1920x1080 30FPS 的情况下支持双通道多通道编码器。 还支持像素速率低于该值的任何东西。  

    请详细阐述您的问题/用例、我将能够提供更详细的回答。  

    谢谢!

    布兰登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    线程1
    f-nv12 (30fps)->编码器-> H264

    线程2
    b-nv12 (60fps)->编码器-> H264

    线程3
    r-nv12 (30fps)->编码器-> H264

    线程4
    L-nv12 (60fps)->编码器-> H264
    像这样、

    编码器是否可以单独用于多个通道? 在多个线程中、每个线程独立使用编码器。

    谢谢

    东张市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、编码后的数据可以在多个通道中单独使用。 驱动程序支持对硬件的原子访问、因此每个线程实际上都不会并行使用硬件加速器、但如果输入像素速率处于 TRM 声明的器件支持的范围内、则会满足时序要求。

    不过来澄清一下、您是否在使用 TDA4VM? 如果是、您使用的视频分辨率是多少? 该器件在30FPS 下仅能支持2个1080p 通道(任何数量的通道具有相同的像素速率)。

    此致!  

    布兰登