This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
在客户系统中、有必要使用 AM6442的 SPI、1、2、3、4、但 SPI4与 SPI0的某些 CSS 相冲突。
是否可以从实时内核中使用 MCU_SPI0而不是 SPI4?
在 SysConfig 中、MCU_SPI0不发生冲突、但请告诉我这种用法是否可行
如果是、我应该注意什么?
此致、
金江市
金江市
所有处理器和 DMA 都有向 SoC 存储器映射中列出的任何存储器映射端点读取和写入的物理路径、因此不存在连接问题。
如果跨越互连域,可能会有额外的延迟,请参见 TRM (Rev H)中的图3-1。
所有 SPI 是否都需要使用所有可用的 CS?
--保罗
您好、Paul、
感谢您的答复。
所有 SPI 都希望使用所有可用的 CS、但会考虑减少这些 CS。
我理解到最新版本的 TRM (修订版 G)?
www.ti.com/.../spruim2g.pdf
此致、
金江市
修订版本 H 可用。
https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2
保罗
您好、Paul、
感谢您的支持
我将 与我的客户分享最新的 TRM。
关于您提出的以下问题、根据我之前的帖子、
所有 SPIs 都希望使用所有可用的 CSS、但我正在考虑减少它们。
保罗说:
所有 SPI 是否都需要使用所有可用的 CS?
使用所有 CSS 是否存在任何问题或问题?
此致、
金江市
使用所有 CSS 是否有任何问题或顾虑?
不用担心、只需确保了解器件不要求使用所有 CS 信号。
您好、Paul、
感谢您的支持。
我会与我的客户分享。
此致、
金江市