主题中讨论的其他器件: SysConfig
尊敬的支持团队:
在客户系统中、有必要使用 AM6442的 SPI、1、2、3、4、但 SPI4与 SPI0的某些 CSS 相冲突。
是否可以从实时内核中使用 MCU_SPI0而不是 SPI4?
在 SysConfig 中、MCU_SPI0不发生冲突、但请告诉我这种用法是否可行
如果是、我应该注意什么?
此致、
金江市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
在客户系统中、有必要使用 AM6442的 SPI、1、2、3、4、但 SPI4与 SPI0的某些 CSS 相冲突。
是否可以从实时内核中使用 MCU_SPI0而不是 SPI4?
在 SysConfig 中、MCU_SPI0不发生冲突、但请告诉我这种用法是否可行
如果是、我应该注意什么?
此致、
金江市
您好、Paul、
感谢您的答复。
所有 SPI 都希望使用所有可用的 CS、但会考虑减少这些 CS。
我理解到最新版本的 TRM (修订版 G)?
www.ti.com/.../spruim2g.pdf
此致、
金江市
修订版本 H 可用。
https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2
保罗
使用所有 CSS 是否有任何问题或顾虑?
不用担心、只需确保了解器件不要求使用所有 CS 信号。