This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MCU_SPI0用法

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1287615/am6442-mcu_spi0-usage

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的支持团队:

在客户系统中、有必要使用 AM6442的 SPI、1、2、3、4、但 SPI4与 SPI0的某些 CSS 相冲突。

是否可以从实时内核中使用 MCU_SPI0而不是 SPI4?

在 SysConfig 中、MCU_SPI0不发生冲突、但请告诉我这种用法是否可行
如果是、我应该注意什么?

此致、
金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金江市

    所有处理器和 DMA 都有向 SoC 存储器映射中列出的任何存储器映射端点读取和写入的物理路径、因此不存在连接问题。

    如果跨越互连域,可能会有额外的延迟,请参见 TRM (Rev H)中的图3-1。

    所有 SPI 是否都需要使用所有可用的 CS?   

    --保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。

    所有 SPI 都希望使用所有可用的 CS、但会考虑减少这些 CS。

    我理解到最新版本的 TRM (修订版 G)?
    www.ti.com/.../spruim2g.pdf

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修订版本 H 可用。  
    https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2

     保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的支持

    我将 与我的客户分享最新的 TRM。

    关于您提出的以下问题、根据我之前的帖子、
    所有 SPIs 都希望使用所有可用的 CSS、但我正在考虑减少它们。

    保罗说:
    所有 SPI 是否都需要使用所有可用的 CS?   

    使用所有 CSS 是否存在任何问题或问题?

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用所有 CSS 是否有任何问题或顾虑?

    不用担心、只需确保了解器件不要求使用所有 CS 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的支持。

    我会与我的客户分享。

    此致、
    金江市