This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SDK:08.06.00.12 VISION_APPS (APP_srv_camera)同步帧)

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1280489/tda4vm-sdk-08-06-00-12-vision_apps-app_srv_camera-synchronous-frame

器件型号:TDA4VM

您好!

我可以问问、如何在"app_srv_camera"中实现四个摄像头的每一帧的相应图像、以便完成适当的拼接。 如何在代码中实现帧同步?

此致、

跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找基于时间戳的同步? 这在捕获节点中已受支持、并用于多摄像头和 srv 应用程序。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    是的,我没有看到"app_srv_camera "中四个摄像头的时间戳同步的实现,所以我很困惑如何实现四个摄像头捕获的图像同时。

    您是否意味着从捕获节点获得的所有四个摄像机的图像同时存在? 也就是说、捕获节点已经在内部对同步帧进行了判断。

    此致,

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yueqian:

    由于传感器以30fps 的速率输出帧、因此最多可出现33ms 的不同步情况。 但捕获节点可配置为等待33ms、输出帧在此33ms 内捕获。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

     3D 环视应用的简介部分有一个要点:需要在运行3D SRV 之前、首先运行 vx_app_srv_calibration、以便获得正确校准的图像。

    我可以问一下是否提前运行"vx_app_srv_calibration"只是为了获得"CALMAT。 bin 文件? 我能通过"主"来实现这一点吗? "../exe_out/."中的"EXE" 而不是运行"vx_app_srv_calibration"。

    此致,

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定,这是什么 main.exe,但是的 校准用例需要在 srv 用例之前运行。 或者、如果您事先有校准数据、您可以直接提供校准数据并运行用例。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是仅在" CALMAT 上"运行" APP_srv_camera "独立"的校准数据。 bin 的"文件"? 这是"CALMAT"。 bin "文件与用于运行的文件相同" app_srv_camera_Fileio "?

    此致,

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它也依赖于 lens.bin 文件。 我建议参考用户指南并提供此用例所需的所有输入文件。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    此致、

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需其他问题、请关闭该 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定