主题中讨论的其他器件:TDA4VH
您好、TI 专家!
客户发现在 J784S4 SDK 9.0上、唤醒域 GPIO intr 到 A72 Linux 异常。
下面详细介绍了他们所执行的步骤。
首先、他们在"GPIO-keys"驱动器中添加了两个 GPIO、一个来自 MAIN_GPIO0、另一个来自 wkup_GPIO0。
下面提供了相应的补丁。
Date: Fri, 13 Oct 2023 18:38:23 +0800
Subject: [PATCH] add soc intr button
---
arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts | 38 ++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 38 insertions(+)
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
index 7db333b8fb04..c83b21c8a970 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
@@ -9,6 +9,7 @@
#include <dt-bindings/net/ti-dp83867.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
+#include <dt-bindings/input/input.h>
#include "k3-j784s4.dtsi"
/ {
@@ -28,6 +29,30 @@ aliases {
i2c0 = &main_i2c0;
};
+ gpio_keys: gpio-keys {
+ compatible = "gpio-keys";
+ autorepeat;
+ pinctrl-names = "default";
+
+#if 1 // works
+ pinctrl-0 = <&sw5_button_pins_default>;
+ sw5: switch-5 {
+ label = "GPIO Key USER1";
+ linux,code = <BTN_0>;
+ gpios = <&main_gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+ };
+#endif
+
+#if 1 // not work
+ pinctrl-0 = <&sw6_button_pins_default>;
+ sw6: switch-6 {
+ label = "GPIO Key USER2";
+ linux,code = <BTN_1>;
+ gpios = <&wkup_gpio0 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+ };
+#endif
+ };
+
memory@80000000 {
device_type = "memory";
/* 32G RAM */
@@ -345,6 +370,13 @@ J784S4_WKUP_IOPAD(0x000, PIN_OUTPUT, 6) /* (B34) MCU_OSPI0_RESET_OUT0 */
&wkup_pmx2 {
status = "okay";
+
+ sw6_button_pins_default: sw6-button-pins-default {
+ pinctrl-single,pins = <
+ J784S4_WKUP_IOPAD(0x0dc, PIN_INPUT, 7) /* (L36) WKUP_GPIO0_7 */ /* WKUP_PADCONFIG_55 */
+ >;
+ };
+
wkup_i2c0_pins_default: wkup_i2c0_pins_default {
pinctrl-single,pins = <
J784S4_WKUP_IOPAD(0x098, PIN_INPUT, 0) /* (N33) WKUP_I2C0_SCL */
@@ -521,6 +553,12 @@ ldoa4: ldo4 {
};
&main_pmx0 {
+ sw5_button_pins_default: sw5-button-pins-default {
+ pinctrl-single,pins = <
+ J784S4_IOPAD(0x000, PIN_INPUT, 7) /* (AN35) EXTINTn.GPIO0_0 */
+ >;
+ };
+
main_cpsw2g_pins_default: main-cpsw2g-pins-default {
pinctrl-single,pins = <
J784S4_IOPAD(0x0b8, PIN_INPUT, 6) /* (AC34) MCASP1_ACLKX.RGMII1_RD0 */
--
2.34.1
然后、客户使用 Evtest (这是一种测试 GPIO intr 输入事件的工具)来测试主域 GPIO 和唤醒域 GPIO。
对于主域 GPIO 的结果、结果为正常结果、如下所示、 当 在 J784S4 EVM 上按下"SOC_INT1"按钮时、Evtest 可报告不同的状态。

但是、 当按下或释放 EVM 上的"SOC_INT2"按钮时、唤醒域 GPIO 的 Evtest 报告会异常。

BTW、在 J721e EVM 上、还有两个 GPIO_keys 驱动程序的 GPIO、它们的中断均由客户正常验证、仅 TDA4VH 发生此问题。
您能提供一些关于这个问题的建议吗?
非常感谢!
凯文