This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:A72 Linux 的唤醒域 GPIO 中断失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1280745/tda4vh-q1-wake-up-domain-gpio-interrupt-to-a72-linux-failed

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI 专家!

客户发现在 J784S4 SDK 9.0上、唤醒域 GPIO intr 到 A72 Linux 异常。

下面详细介绍了他们所执行的步骤。

首先、他们在"GPIO-keys"驱动器中添加了两个 GPIO、一个来自 MAIN_GPIO0、另一个来自 wkup_GPIO0。

下面提供了相应的补丁。

Date: Fri, 13 Oct 2023 18:38:23 +0800
Subject: [PATCH] add soc intr button

---
 arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts | 38 ++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 38 insertions(+)

diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
index 7db333b8fb04..c83b21c8a970 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
@@ -9,6 +9,7 @@
 
 #include <dt-bindings/net/ti-dp83867.h>
 #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
+#include <dt-bindings/input/input.h>
 #include "k3-j784s4.dtsi"
 
 / {
@@ -28,6 +29,30 @@ aliases {
 		i2c0 = &main_i2c0;
 	};
 
+	gpio_keys: gpio-keys {
+		compatible = "gpio-keys";
+		autorepeat;
+		pinctrl-names = "default";
+
+#if 1 // works
+		pinctrl-0 = <&sw5_button_pins_default>;
+		sw5: switch-5 {
+			label = "GPIO Key USER1";
+			linux,code = <BTN_0>;
+			gpios = <&main_gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+		};
+#endif
+
+#if 1 // not work
+		pinctrl-0 = <&sw6_button_pins_default>;
+		sw6: switch-6 {
+			label = "GPIO Key USER2";
+			linux,code = <BTN_1>;
+			gpios = <&wkup_gpio0 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+		};
+#endif
+	};
+
 	memory@80000000 {
 		device_type = "memory";
 		/* 32G RAM */
@@ -345,6 +370,13 @@ J784S4_WKUP_IOPAD(0x000, PIN_OUTPUT, 6) /* (B34) MCU_OSPI0_RESET_OUT0 */
 
 &wkup_pmx2 {
 	status = "okay";
+
+	sw6_button_pins_default: sw6-button-pins-default {
+		pinctrl-single,pins = <
+			J784S4_WKUP_IOPAD(0x0dc, PIN_INPUT, 7) /* (L36) WKUP_GPIO0_7 */  /* WKUP_PADCONFIG_55 */ 
+		>;
+	};
+
 	wkup_i2c0_pins_default: wkup_i2c0_pins_default {
 		pinctrl-single,pins = <
 			J784S4_WKUP_IOPAD(0x098, PIN_INPUT, 0) /* (N33) WKUP_I2C0_SCL */
@@ -521,6 +553,12 @@ ldoa4: ldo4 {
 };
 
 &main_pmx0 {
+	sw5_button_pins_default: sw5-button-pins-default {
+		pinctrl-single,pins = <
+			J784S4_IOPAD(0x000, PIN_INPUT, 7) /* (AN35) EXTINTn.GPIO0_0 */
+		>;
+	};
+
 	main_cpsw2g_pins_default: main-cpsw2g-pins-default {
 		pinctrl-single,pins = <
 			J784S4_IOPAD(0x0b8, PIN_INPUT, 6) /* (AC34) MCASP1_ACLKX.RGMII1_RD0 */
-- 
2.34.1

然后、客户使用  Evtest (这是一种测试 GPIO intr 输入事件的工具)来测试主域 GPIO 和唤醒域 GPIO。

对于主域 GPIO 的结果、结果为正常结果、如下所示、 当 在 J784S4 EVM 上按下"SOC_INT1"按钮时、Evtest 可报告不同的状态。

但是、 当按下或释放 EVM 上的"SOC_INT2"按钮时、唤醒域 GPIO 的 Evtest 报告会异常。

BTW、在 J721e EVM 上、还有两个 GPIO_keys 驱动程序的 GPIO、它们的中断均由客户正常验证、仅 TDA4VH 发生此问题。

您能提供一些关于这个问题的建议吗?

非常感谢!

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通过上述信息、我们可以看到主域运行良好。 对于唤醒域、我们可以先转储引脚多路复用寄存器吗?

    devmem2可用于转储寄存器值

    devmem2 0x4301c0dc w

    由于寄存器空间现在被拆分、因此偏移量可能是错误的。 只需尝试查看是否使用正确的值编程了正确的偏移。  

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy

       感谢您的建议!

       正如您提到过的、wkup 寄存器空间现在已经分离了、我发现 DTS 中的 PADCONFIG 寄存器偏移应该从0x68中扣除、用于 wkup_pmx2。
    更改 WKUP_GPIO0_7的引脚配置后、EVM 上的"SOC_INT2"按钮现在可以正常工作。

    • 代码更改:

    •  EVM 上的"SOC_INT1"和"SOC_INT2"按钮现在都可以正常工作:

    此致!

    Johnson。 徐