This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:eMMC boot0和 UDA 混合引导流程

Guru**** 2554030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1264511/am625-emmc-boot0-and-uda-mixed-boot-flow

器件型号:AM625

尊敬的专家:

  我的 eMMC boot0大小仅为2MB。 我只能  根据中提到的方法、在 boot0中烧录 tiboot3.bin 和 tispl.bin  3.1.4.5.在 适用于 AM62x 的 Processor SDK Linux 中

然后我 把 UDA 分区成了4个部分、把  u-boot.img、 env、kernel 放在了 eMMC 的每个分区中。 格式如下:

  引导模式配置为"eMMC 引导"。   

  

  最后、它 可以从 eMMC 引导并进入 rootfs。   

  (引导顺序是从以下位置实现的:  3.1.1.4.引导流程 为: tiboot3.bin -> tispl.bin -> u-boot.img)

  我想知道 它是如何从 tispl.bin 跳到 u-boot.img。  使用这种启动方法是否可靠?   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您所做的是使用一个构建来从 UDA 引导的 tispl.bin、u-boot.img 构建。 然后、您以不同的方式构建 tiboot3.bin 以从 boot0引导。 如果确保引导正确的映像并且 boot0硬件分区中没有 u-boot.img、则此设置可以正常运行。

    ~朱迪斯