This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:DDR4 DQ 压摆率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1398482/am623-ddr4-dq-slew-rate

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1

工具与软件:

我们正在设计安装 AM623和 DDR4的电路板布局、并在 DDR4和控制器之间执行 SI 分析。
读操作期间 DQ 信号的最大转换率不在 JDEC 标准值范围内。
我们已与 DDR4制造商确认、只要接收端的控制器可以正确接收信号、这就不是问题。

【系统条件】
CPU:AM623 (速度等级:T、VDD_CORE:0.85V)
DDR4:Micron (与 SK-AM62B-P1类似的系列产品)
拓扑:CPU<->DDR4 (1到1)
Δ V DQ・通过引脚到引脚连接到每个器件。 (它们之间没有无源器件。)
・DQ 信号的布线长度约为22mm (高8位)和25mm (低8位)。

【问题】
最大压摆率不在 DDR4规格范围内。
最大压摆率应为9V/ns 或更小、但大约为10至12V/ns。

【问题】
・是否有 DDR4的输入压摆率规格? (数据表中未提及)
・是否有 CPU 方面关于此问题的任何信息?

【附录】
这可能取决于驱动侧(DDR4)的驱动电流以及接收器侧的 ODT 设置值(CPU)、但即使更改了设置、压摆率也不会在指定值范围内。
更改驱动电流或 ODT 设置值可以略微提高压摆率、但整个波形的信号质量将会变差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaki-San、处理器仅支持符合 JEDEC 规范的 DDR 存储器。  从您描述的内容来看、内存不符合要求、这很奇怪、因为我们从来没有见过 Micron 器件不符合要求的情况。  是否仅在仿真中看到此违规?  如果是、那么您使用的是正确的存储器模型吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用了 Micron 提供的以下 IBIS 模型。

    z41c_it.ibs(组件:MT40A512M16TB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不能评论 Micron 模型。  我可以告诉你,我没有听说过任何问题的 Micron 记忆,因为这个问题。  他们是否确认这种压摆率与实际的器件有冲突?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用实际的器件进行确认。 而且,我没有计划确认。 由于器件的封装是 BGA 封装并且使用了带状线、因此难以观察到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你必须让 Micron 做到这一点。  通常、他们可以在存储器和电路板之间安装插入器以执行测量。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从处理器的角度来看、除了实际测量波形之外、您还有什么其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以调整存储器驱动强度或处理器终端以获得不同的压摆率结果。  您在每个器件中使用哪些模型?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在读取模式下、CPU ODT 设置为40Ω、DRAM 驱动强度设置为40Ω。
    更改 ODT 和驱动强度可以提高压摆率、但波形质量会变差。

    ↑ODT/驱动强度:40Ω

     

    ↑ODT:120Ω、驱动强度:48Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是折衷方案。   

    我想指出压摆率表中的注释。  这表明在2种不同的情况下压摆率可能会更高。  您是否有可能模拟其中一种情况?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si 分析是使用 HyperLynx"DDRx 批仿真"功能执行的、但我认为没有任何位批处理器会导致上述情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拼写错误
    ×:μ m 位电池
    ↓μ A
    〇:位模式