工具与软件:
各位专家、您好!
我当前使用的是 SDK (RTOS) V10.00.00.27、我对专门与"tiboot3.bin"相关的一些疑问、我希望您能帮助我回答:
此"tiboot3.bin"映像在 SDK 路径中的位置?
2-哪个命令(特别是针对 J784S4板)以及我应该从 SDK 的哪个路径运行它以重新生成此"tiboot3.bin"映像?
阅读我理解的从映像角度引导流程的文档是:
"DMSC -> MCU ROM -> TIBOOT3 -> SBL (如果选择了 RTOS)-> AppImage"
这种理解是否正确(如果不正确、请您纠正)?
您能否解释一下使用 SDK (而不是 SDK Linux)时的"tiboot3.bin"映像用途?
5在哪些情况下、 除了 DMSC-MCU ROM Tandem 之外还需要"tiboot3.bin"?
谢谢!