This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
MCAL 封装: MCAL_SitaraMPU_09.01.00
我们是指上述软件包提供的 SDK。
我们尝试在 AM26x SK EVM E3A 电路板上使用 DAC 模式来实现 OSPI 闪存操作。
启用中断后、 OSPI 闪存操作正常运行、但启用 DAC 模式后、API CSL_ospiFlashExecCmdComplete 将返回状态 E_NOT_OK。
当我们在 DAC 模式下进一步调试时、 OSPI_DAC_xfer_mode_write API 未启用 CSL_ospiCmdWrite API、因此闪存写入操作不成功、处于 while 循环中、不会消失。
您能否告诉我们、在 AM26x SK EVM E3A 板中支持 DAC 模式是否需要进行任何更改。
我们使用 UART 引导模式来运行应用程序。
在已知限制下、该 MCAL 封装的发行说明中还提到了
MCAL-12891 |
FLS 中断模式不起作用。 |
用户应在轮询模式下配置闪存驱动器。 |
您能否对此进行确认、因为通过中断、它正在工作。 请查找发行说明 attached.e2e.ti.com/.../MCAL_5F00_SitaraMPU_5F00_release_5F00_notes.html
此致、
Pradeep R
您好、 Krithika Ravi、有人可以看看这个问题吗?
此致、
Naveen
团队成员、您好!
我们还有另一个问题。 您能否确认此 MCAL 软件包: MCAL_SitaraMPU_09.01.00是否符合优化级别-OS。
我们启用尺寸优化。 FLS 操作未按预期执行、因为很少有寄存器级 API (CSL_ospiWriteFifoData 在 FLS 写入操作期间进行优化)正在进行优化。
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
你好 Marin Govorusic Sunil Kumar M S ;不确定谁可以在这里寻求支持。 鉴于本主题已开放一个多月、您能否为我们提供即时支持。
此致、
Naveen
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
您好、Shubham、
对于延迟、我们深表歉意。
您是否可以在 SBL 空模式或 SD 卡引导模式下运行该示例、并检查您是否仍面临此问题。
您还使用的 MCAL 版本要低得多。 您还可以尝试运行最新10.0 MCAL SDK 中的示例、以检查其是否有效。
https://www.ti.com/secureresources/PROCESSOR-SDK-MCAL - AM62XTM
此致、
Nihar Potturu.
您好、Nihar:
感谢您的答复。
您能否告诉我们需要在 SD 卡引导模式下将哪些映像放置在 SD 卡中?
您能否告诉我们、对于较旧的 MCAL_SitaraMPU_09.01.00、最新10.0 MCAL SDK 的 FLS 驱动程序(支持 DAC 模式)有何差异?
BR、
Shubham
您好、Shubham、
您能告诉我们需要在 SD 卡中放置什么映像以实现 SD 卡启动模式吗?
您可以使用 TI.com 上存在的默认 Linux 映像来刷写 SD 卡。 我正在附加图像的链接和下面的刷写步骤:
您能否告诉我们最新10.0 MCAL SDK 相对于旧版本 MCAL_SitaraMPU_09.01.00的 FLS 驱动程序(支持 DAC 模式)有何差异?
最新的 MCAL SDK 中会有一些错误修复/改进。 但我认为即使在较旧的9.1 SDK 中、默认示例也不应该有任何问题。
此致、
Nihar Potturu.
您好、Nihar:
感谢您的意见。
使用 SD 卡引导模式刷写默认 Linux 映像时、在 UART 终端上会观察到以下消息:
我们还尝试在 SD 卡引导模式下使用 Trece32刷写我们的演示、观察到与上述相同的行为。
如果我们遗漏了内容、您能告诉我们吗?
BR、
Shubham
您好 Nihar:
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham