This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:在 AM26x SK EVM E3A 电路板上启用 DAC 模式后、OSPI 闪存操作不起作用

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391060/processor-sdk-am62x-ospi-flash-operations-are-not-working-when-dac-mode-is-enabled-on-am26x-sk-evm-e3a-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

团队成员、您好!

MCAL 封装:  MCAL_SitaraMPU_09.01.00

我们是指上述软件包提供的 SDK。

我们尝试在  AM26x SK EVM E3A 电路板上使用 DAC 模式来实现 OSPI 闪存操作。

启用中断后、 OSPI 闪存操作正常运行、但启用 DAC 模式后、API CSL_ospiFlashExecCmdComplete 将返回状态 E_NOT_OK。

当我们在 DAC 模式下进一步调试时、 OSPI_DAC_xfer_mode_write API 未启用 CSL_ospiCmdWrite API、因此闪存写入操作不成功、处于 while 循环中、不会消失。

您能否告诉我们、在 AM26x SK EVM E3A 板中支持 DAC 模式是否需要进行任何更改。

我们使用 UART 引导模式来运行应用程序。

在已知限制下、该 MCAL 封装的发行说明中还提到了  

MCAL-12891

FLS 中断模式不起作用。

用户应在轮询模式下配置闪存驱动器。

您能否对此进行确认、因为通过中断、它正在工作。 请查找发行说明 attached.e2e.ti.com/.../MCAL_5F00_SitaraMPU_5F00_release_5F00_notes.html 

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    任何反馈。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    任何反馈。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    任何反馈。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、有人可以看看这个问题吗?

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    我们还有另一个问题。 您能否确认此 MCAL 软件包: MCAL_SitaraMPU_09.01.00是否符合优化级别-OS。

    我们启用尺寸优化。 FLS 操作未按预期执行、因为很少有寄存器级 API (CSL_ospiWriteFifoData 在 FLS 写入操作期间进行优化)正在进行优化。

    您能否就此提供反馈?

    BR、

    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   ;不确定谁可以在这里寻求支持。 鉴于本主题已开放一个多月、您能否为我们提供即时支持。


    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    对于延迟、我们深表歉意。

    您是否可以在 SBL 空模式或 SD 卡引导模式下运行该示例、并检查您是否仍面临此问题。

    您还使用的 MCAL 版本要低得多。 您还可以尝试运行最新10.0 MCAL SDK 中的示例、以检查其是否有效。

    https://www.ti.com/secureresources/PROCESSOR-SDK-MCAL - AM62XTM

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:
    感谢您的答复。

    您能否告诉我们需要在 SD 卡引导模式下将哪些映像放置在 SD 卡中?
    您能否告诉我们、对于较旧的 MCAL_SitaraMPU_09.01.00、最新10.0 MCAL SDK 的 FLS 驱动程序(支持 DAC 模式)有何差异?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您能告诉我们需要在 SD 卡中放置什么映像以实现 SD 卡启动模式吗?

    您可以使用 TI.com 上存在的默认 Linux 映像来刷写 SD 卡。 我正在附加图像的链接和下面的刷写步骤:

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-PvdSyIiioq/10.00.07.04/tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62x/EVM_SETUP_PAGE.html#:~:text=for%20SOC%20initialization.-,SOC%20Initialization%20Using%20SPL,-Prepare%20a%20SD

    您能否告诉我们最新10.0 MCAL SDK 相对于旧版本 MCAL_SitaraMPU_09.01.00的 FLS 驱动程序(支持 DAC 模式)有何差异?

    最新的 MCAL SDK 中会有一些错误修复/改进。 但我认为即使在较旧的9.1 SDK 中、默认示例也不应该有任何问题。  

    此致、

    Nihar Potturu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    感谢您的意见。

    使用 SD 卡引导模式刷写默认 Linux 映像时、在 UART 终端上会观察到以下消息:

    我们还尝试在 SD 卡引导模式下使用 Trece32刷写我们的演示、观察到与上述相同的行为。

    如果我们遗漏了内容、您能告诉我们吗?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham