This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
MCAL 封装: MCAL_SitaraMPU_09.01.00
我们是指上述软件包提供的 SDK。
我们尝试在 AM26x SK EVM E3A 电路板上使用 DAC 模式来实现 OSPI 闪存操作。
启用中断后、 OSPI 闪存操作正常运行、但启用 DAC 模式后、API CSL_ospiFlashExecCmdComplete 将返回状态 E_NOT_OK。
当我们在 DAC 模式下进一步调试时、 OSPI_DAC_xfer_mode_write API 未启用 CSL_ospiCmdWrite API、因此闪存写入操作不成功、处于 while 循环中、不会消失。
您能否告诉我们、在 AM26x SK EVM E3A 板中支持 DAC 模式是否需要进行任何更改。
我们使用 UART 引导模式来运行应用程序。
在已知限制下、该 MCAL 封装的发行说明中还提到了
MCAL-12891 |
FLS 中断模式不起作用。 |
用户应在轮询模式下配置闪存驱动器。 |
您能否对此进行确认、因为通过中断、它正在工作。 请查找发行说明 attached.e2e.ti.com/.../MCAL_5F00_SitaraMPU_5F00_release_5F00_notes.html
此致、
Pradeep R
团队成员、您好!
任何反馈。
此致、
Pradeep R
您好、 Krithika Ravi、有人可以看看这个问题吗?
此致、
Naveen
团队成员、您好!
我们还有另一个问题。 您能否确认此 MCAL 软件包: MCAL_SitaraMPU_09.01.00是否符合优化级别-OS。
我们启用尺寸优化。 FLS 操作未按预期执行、因为很少有寄存器级 API (CSL_ospiWriteFifoData 在 FLS 写入操作期间进行优化)正在进行优化。
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
团队成员、您好!
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham
你好 Marin Govorusic Sunil Kumar M S ;不确定谁可以在这里寻求支持。 鉴于本主题已开放一个多月、您能否为我们提供即时支持。
此致、
Naveen
您好、Shubham、
对于延迟、我们深表歉意。
您是否可以在 SBL 空模式或 SD 卡引导模式下运行该示例、并检查您是否仍面临此问题。
您还使用的 MCAL 版本要低得多。 您还可以尝试运行最新10.0 MCAL SDK 中的示例、以检查其是否有效。
https://www.ti.com/secureresources/PROCESSOR-SDK-MCAL - AM62XTM
此致、
Nihar Potturu.
您好、Nihar:
感谢您的答复。
您能否告诉我们需要在 SD 卡引导模式下将哪些映像放置在 SD 卡中?
您能否告诉我们、对于较旧的 MCAL_SitaraMPU_09.01.00、最新10.0 MCAL SDK 的 FLS 驱动程序(支持 DAC 模式)有何差异?
BR、
Shubham
您好、Shubham、
您能告诉我们需要在 SD 卡中放置什么映像以实现 SD 卡启动模式吗?
您可以使用 TI.com 上存在的默认 Linux 映像来刷写 SD 卡。 我正在附加图像的链接和下面的刷写步骤:
您能否告诉我们最新10.0 MCAL SDK 相对于旧版本 MCAL_SitaraMPU_09.01.00的 FLS 驱动程序(支持 DAC 模式)有何差异?
最新的 MCAL SDK 中会有一些错误修复/改进。 但我认为即使在较旧的9.1 SDK 中、默认示例也不应该有任何问题。
此致、
Nihar Potturu.
您好、Nihar:
感谢您的意见。
使用 SD 卡引导模式刷写默认 Linux 映像时、在 UART 终端上会观察到以下消息:
我们还尝试在 SD 卡引导模式下使用 Trece32刷写我们的演示、观察到与上述相同的行为。
如果我们遗漏了内容、您能告诉我们吗?
BR、
Shubham
您好 Nihar:
您能否就此提供反馈?
BR、
Shubham