This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在我的另一个线程 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429271/am625-secure-boot-hs-se 中提到 hs-se 正在工作。 当时我 使用 ipc_rpmsg_echo_linux.release.out 成为 tiboot3.bin 的一部分
如果我设置 DEVICE_TYPE=HS、然后进行构建、它会生成一个文件 ipc_rpmsg_echo_linux.release.appimage.hs。
我曾尝试将它 用作 tiboot3.bin 的一部分、但它不起作用。
如何使用 ipc_rpmsg_echo_linux.release.appimage.hs image.hs?
此致、
John
在这种情况下、我们不应该麻烦使用 SMEK、因为它不受支持?
看情况而定。 您可能需要对加密密钥进行编程、以防万一、因为只能使用 Keywriter 在 HSFS 状态下对密钥进行编程。 一旦器件是 HSSE、就没有2次返回了。
如果不是 PSDK、那么在什么上下文中支持加密?
MCU+ SDK 引导流程支持引导加密映像。
或者您是说我们必须向 PSDK 构建中注入已加密的二进制文件、而不仅仅是未加密的 ELF?
PSDK 本身会为映像签名、但这部分内容还不支持加密。