This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我是否可以对 CPU 内核寄存器有疑问?
我们可以看到 R5F、A53、ARM CPU 的内核寄存器。
是否需要手动设置这些寄存器?
我想知道 R5F CPSR 的详细信息。 (我认为该寄存器是 CPU 状态寄存器)
或者 TI 还没有文档、因为该寄存器是 ARM IP、只能看到 ARM 开发?
谢谢!
Gr
您好、GR:
我不确定"默认值"是什么意思。 CPSR 是"当前程序状态寄存器"。 因此、根据您执行的代码、温度传感器会不断变化。
如果您正在寻找复位默认值:ARM 架构参考手册中介绍了这些默认值、请搜索"获取复位异常的伪代码说明"。 大多数 CPSR 位在复位时具有固定的默认值、但 CPSR 是固定的。 T 位取决于 SCTLR。 TE 和 CPSR。 E 取决于 SCTLR.EE。 对于这两个位、您需要查看 Cortex-R5 TRM 和 TI 文档(尽管我不确定是否有记录这些详细信息)、因为它们是由 Cortex-R5角度的"配置信号"确定的。 这些信号由 TI 实现、可以通过以恒定值驱动它们、或通过将它们连接到 AM64x 内部的某种逻辑。
我可以从快速搜索中找到、CTRLMMR_SEC_CLSTR0_CFG 寄存器包含一个 TEINIT。 我想可以有把握地假设该位驱动 Cortex-R5的 TEINIT 配置信号、进而确定 SCTLR。 决定 CPSR。 T 位默认复位。
此致、
Dominic
您好、Dominic:
感谢您提供的信息。
我理解。
此致、
Gr