This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:R5F CPU 内核寄存器的详细信息

Guru**** 2549470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430955/am6442-detail-of-r5f-cpu-core-register

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

我是否可以对 CPU 内核寄存器有疑问?

我们可以看到 R5F、A53、ARM CPU 的内核寄存器。

是否需要手动设置这些寄存器?

我想知道 R5F CPSR 的详细信息。 (我认为该寄存器是 CPU 状态寄存器)

或者 TI 还没有文档、因为该寄存器是 ARM IP、只能看到 ARM 开发?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要查看 ARM 架构参考手册 ARMv7-A 和 ARMv7-R 版本。

    还有单独的 TRM、例如 Cortex-R5。

    所有这些都可以从 ARM 免费获得。

    此致、  

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:

    感谢您提供的信息。

    最后、我想检查这一点。

    您知道 CPSR 默认值吗?

    或者我们应该请求 ARM?

    谢谢!

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    我不确定"默认值"是什么意思。 CPSR 是"当前程序状态寄存器"。 因此、根据您执行的代码、温度传感器会不断变化。

    如果您正在寻找复位默认值:ARM 架构参考手册中介绍了这些默认值、请搜索"获取复位异常的伪代码说明"。 大多数 CPSR 位在复位时具有固定的默认值、但 CPSR 是固定的。 T 位取决于 SCTLR。 TE 和 CPSR。 E 取决于 SCTLR.EE。 对于这两个位、您需要查看 Cortex-R5 TRM 和 TI 文档(尽管我不确定是否有记录这些详细信息)、因为它们是由 Cortex-R5角度的"配置信号"确定的。 这些信号由 TI 实现、可以通过以恒定值驱动它们、或通过将它们连接到 AM64x 内部的某种逻辑。

    我可以从快速搜索中找到、CTRLMMR_SEC_CLSTR0_CFG 寄存器包含一个 TEINIT。 我想可以有把握地假设该位驱动 Cortex-R5的 TEINIT 配置信号、进而确定 SCTLR。 决定 CPSR。 T 位默认复位。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    此致、

    Gr