主题中讨论的其他器件:TDA4VEN-Q1
工具与软件:
您好!
我们使用 J721S2和 PSDK8.4、
我们可以启用第1个 DSI 实例。 但无法启用第2个 DSI 实例。
请帮助检查它的进度第二 DSI 输出?
最新的 SDK 现在是否支持使用2个 DSI 接口的 DSS、以及支持哪个版本?
如果不支持、哪个 SDK 版本 会支持它?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用 J721S2和 PSDK8.4、
我们可以启用第1个 DSI 实例。 但无法启用第2个 DSI 实例。
请帮助检查它的进度第二 DSI 输出?
最新的 SDK 现在是否支持使用2个 DSI 接口的 DSS、以及支持哪个版本?
如果不支持、哪个 SDK 版本 会支持它?
此致、
您好!
一条 DSI 总线上的不同虚拟通道?
您能否详细说明一下2个虚拟通道的含义? 您是指 DSS 中2个视频管道上的数据吗?
此外、您是否正在为 DSS 使用 Linux 或 RTOS 驱动程序?
此致、
Nikhil
您好!
此常见问题解答应该会解答您的疑问
(+)[常见问题解答] PROCESSOR-SDK-J721E:如何通过从 DSS 发送更大尺寸的帧来启用多个显示屏? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
[报价用户 id="392603" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438891/processor-sdk-j721s2-does-sdk-support-dss-using-2-dsi-interfaces-now/5522576 #5522576"] TDA4VEN-Q1 (J722S)是否也支持超级帧?[/QUOT]是、但当前只有1个 DSS 子系统在 J722s SDK 中启用。 因此、在 EVM 上、此实例支持 OLDI 和 HDMI 输出。
此致、
Nikhil