This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:SDK 现在是否支持使用2个 DSI 接口的 DSS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VEN-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438891/processor-sdk-j721s2-does-sdk-support-dss-using-2-dsi-interfaces-now

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
主题中讨论的其他器件:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

您好!

我们使用 J721S2和 PSDK8.4、

我们可以启用第1个 DSI 实例。 但无法启用第2个 DSI 实例。

我以前的同事曾问过: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1349628/tda4ve-q1-dsi-cannot-output-with-uart3-ab26-ad28/5193794?tisearch=e2e-sitesearch

请帮助检查它的进度第二 DSI 输出?

最新的 SDK 现在是否支持使用2个 DSI 接口的 DSS、以及支持哪个版本?

如果不支持、哪个 SDK 版本 会支持它?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在当前的路线图中、我目前看不到对第2个 DSI 实例的支持。  

    内部提出了这项要求、目前正在进行讨论。  

    在此处放置 JIRA 链接以实现 TI 内部跟踪

    [JACINTOREQ-7495]在 RTOS 驱动器中支持第二个 DSI 实例-德州仪器(TI) JIRA

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil:

    对于 目前、哪些 SDK 版本可以 在1条 VC 总线上支持2个视频流(2 DSI-ID)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新的 SDK 支持 J721s2的1个 DSI 输出。 您可以使用2个视频管道来流式传输2个不同的流、通过覆盖管理器、然后在一个 DSI 端口上输出。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil:

    感谢您的答复。

    您能否帮我 确认这两个不同的视频在一条 DSI 总线上将是不同的虚拟通道?

    TDA4VEN-Q1 (J722S)是否也支持超级帧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一条 DSI 总线上的不同虚拟通道?

    您能否详细说明一下2个虚拟通道的含义? 您是指 DSS 中2个视频管道上的数据吗?

    此外、您是否正在为 DSS 使用 Linux 或 RTOS 驱动程序?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil:

    我们使用了  RTOS 驱动程序。

    我的意思是、当它实际由 DSI 驱动器传输时、它是单个 大帧还是使用虚拟通道将视频定义为流0或流 1?

    串行器可以通过识别 DSI 总线上的虚拟通道来区分视频流。

    串行器还可以切割单个大帧。

    TDA4VEN-Q1 (J722S)是否也支持超级帧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此常见问题解答应该会解答您的疑问

    (+)[常见问题解答] PROCESSOR-SDK-J721E:如何通过从 DSS 发送更大尺寸的帧来启用多个显示屏? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    [报价用户 id="392603" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438891/processor-sdk-j721s2-does-sdk-support-dss-using-2-dsi-interfaces-now/5522576 #5522576"] TDA4VEN-Q1 (J722S)是否也支持超级帧?[/QUOT]

    是、但当前只有1个 DSS 子系统在 J722s SDK 中启用。 因此、在 EVM 上、此实例支持 OLDI 和 HDMI 输出。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil:

    感谢您的答复。

    如果从 TDA4VEN-Q1 (J722S) 路线图视图中、哪个 SDK 版本 在 TDA4VEN-Q1 (J722S)上支持 DSI?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 11.0目前已计划为该版本、根据当前路线图、此版本将于2025年3月底推出

    此致、

    Nikhil