This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
USB 电源控制输出问题。
BBB_SCH:
USB 电源输出由 am3352的"USB1_DRVVBUS/GPIO3_13"控制、以控制 TPS2051BDGNR 的 EN 引脚。
如果 TPS2051BDGNR 的 EN 引脚由 VDD_3V3A 控制、是否可以?(请参阅下图)
尊敬的专家:
有更新吗?
您好!
您的问题已发送给 AM335x 团队。 我想您应该将该线程转交给 TPS2051团队吗?
目前、我将把您的主题发送给 TPS2051团队。
此致、
Nick
谢谢。
因此、我应该跟进哪个 E2E 帖子?
尊敬的 Jiahui:
您可以遵循该线程。 我将研究该问题、并在明天向您提供答案。
BR、
Ke Wang
尊敬的 Jiahui:
需要更多输入:
如何获得 VDD_3V3A? 是恒定的3.3V 高电平、还是它是可控逻辑?
当您说"control by VDD_3V3A"时、需要什么函数?
通常、移除 R122后、0.5xVDD_3V3A 是 TPS2051 EN 引脚唯一能够看到的。
BR、
Ke Wang