This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:USB1_DRVVBUS/GPIO3_13控制问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451666/am3352-usb1_drvvbus-gpio3_13-control-issue

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TPS2051

工具与软件:

你(们)好  

USB 电源控制输出问题。


BBB_SCH:
USB 电源输出由 am3352的"USB1_DRVVBUS/GPIO3_13"控制、以控制 TPS2051BDGNR 的 EN 引脚。

如果 TPS2051BDGNR 的 EN 引脚由 VDD_3V3A 控制、是否可以?(请参阅下图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题已发送给 AM335x 团队。 我想您应该将该线程转交给  TPS2051团队吗?

    目前、我将把您的主题发送给 TPS2051团队。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    因此、我应该跟进哪个 E2E 帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    您可以遵循该线程。 我将研究该问题、并在明天向您提供答案。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    需要更多输入:

    如何获得 VDD_3V3A? 是恒定的3.3V 高电平、还是它是可控逻辑?  

    当您说"control by VDD_3V3A"时、需要什么函数

    通常、移除 R122后、0.5xVDD_3V3A 是 TPS2051 EN 引脚唯一能够看到的。   

    BR、

    Ke Wang