请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件: TPS2051
工具与软件:
你(们)好
USB 电源控制输出问题。
BBB_SCH:
USB 电源输出由 am3352的"USB1_DRVVBUS/GPIO3_13"控制、以控制 TPS2051BDGNR 的 EN 引脚。
如果 TPS2051BDGNR 的 EN 引脚由 VDD_3V3A 控制、是否可以?(请参阅下图)