This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:无法访问 PCIe2_DAT0

Guru**** 2034770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446155/tda4vm-can-not-access-pcie2_dat0

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

目前 TDA4上的 PCIe2_DAT0存在问题。 我们将使用 ti-uboot-2023.04来使 TDA4进入 u-boot 级、然后加载并启动 MCU2-0的固件。

PCIe 模块索引2配置为通过 PCIe2_DAT0区域访问具有 TDA4的另一个电路板的存储器。

问题是、我无法从 MCU2-0访问 PCIe2_DAT0区域。 下面总结了我到目前为止所做的尝试:

1. PCIe2_DAT0存储器位于48位地址空间内。 (0x4400000000)
MCU2-0的 RAT 单元配置为将此存储器区域(0x4400000000)映射到 ARMSS_RAT_Region2地址范围(0x10000000)
我将 CCS 连接到 MCU2-0、并使用内存浏览器从映射的存储器区域(0x10000000)中读取。

结果:我得到"?" 在"Memory Browser"视图中、看起来 TDA4已崩溃。

CCS 输出:MAIN_Cortex_R5_0_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)
MAIN_Cortex_R5_0_0:尝试20次后无法确定目标状态
MAIN_Cortex_R5_0_0:在断开连接之前无法从目标移除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。  建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

2.尝试避免任何 RAT 配置问题、并使用 A72内核窥探 PCIe2_DAT0区域:
我将 CCS 连接到 a72、并使用内存浏览器从内存区域0x4400000000中读取。

它只是显示"?" (无法从该地址读取)但这次 TDA4不会像从 R5那样崩溃。

注意:"Memory View"设置为"CPU Memory View"。

3、和2相同、但这次我把 Memory Browser 的"Memory"视图设置为"Physical Memory View"。

现在我可以看到来自另一个板的数据。 (工作正常!)

对我来说、得出的结论是 PCI 配置/访问一般都可以正常工作。 但访问 PCIe2_DAT0存在一个一般问题。

您能在此处帮助我吗? 我们的最终目标是从 MCU2-0访问它。

谢谢、此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    免责声明:TI 不提供 PCIe RTOS 驱动程序的软件支持、因此 R5F 上不支持 PCIe。  TI 仅支持托管在 A72内核上的 Linux 驱动程序。 因此,虽然你正在尝试的不是一个完整的驱动器实现,它是未知的领域。  

    您刚才提到 U-Boot 在发挥作用、但是在使用 MCU2-0和 A72两者都访问 PCIe 存储器空间以窥视存储器的情况下、什么时候会访问该 PCIe 存储器空间? 它是在 Linux 启动并初始化 PCIe 模块后在两种情况下访问、还是在进入 Linux 之前在 U-Boot 中停止?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    感谢您的答复。 是的、我知道这一点。 我不要求支持如何正确配置 PCIe 模块、并且在两个 PCI 模块之间建立了 PCI 链路(这在工作中)。

    我认为任何内核(A72、MCU2-0)和 PCIe2_DAT0之间的路径上都存在一些问题。 我需要支持。

    要回答您的问题:在所有三种情况下、会发生以下情况:

    1. u-boot 正在引导
    2. u-boot 加载 MCU2-0固件并从中启动 MCU2-0
    3.此时,A72根本不做任何事情。 未引导 Linux。 它只是在 u-boot 环境中空闲。
    4. MCU2-0固件对串行器/解串器和 PCIe 模块进行初始化和配置
    5. MCU2-0固件成功建立 PCIe 模块与另一个板的数据链路。 (LTSSM 达到 L0)
    6.此时、我开始尝试通过 CCS 存储器浏览器访问 PCIe2_DAT0、如我的第一篇文章所述。

    作为我的3。 第一篇文章中的场景显示、我可以使用内存浏览器(连接到 A72)在 PCIe2_DAT0上成功读取/写入、但使用" Physical memory (物理内存)视图 "。 因此、这不是 PCI 模块配置的一般问题。

    因此、我认为它在某种程度上是内核和 PCIe2_DAT0之间的路径。

    我不是 TDA4专家、但我想是这样

    1. R5的 MPU 配置
    2. Rat 配置 R5
    3.防火墙配置
    4. QoS 配置

    潜在问题。 甚至更多的预言,我只是不知道。

    我的快速测试是简单地使用 A72进行 PCIe2_DAT0访问、这个测试具有将1和2从该列表中删除的背景。
    希望大家能帮我解决这个问题。 我也希望不会出现普遍的"芯片问题"、从而阻止访问。
    谢谢、此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    对于 Linux、有一种机制来定义内存空间的某些标志、就像本文档中那样: https://elinux.org/Device_Tree_Usage 

    我不知道如何为您的代码处理这一情况、但这可能缺失了?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    您的屏幕截图中是 phy.high 位吗? 它们由 PCI 驱动程序处理、从我的角度来看、PCI 模块已正确配置。

    我们在同一个页面上吗? Linux 如何使用此信息来配置 QoS (TDA4 TRM SPRUIL1B 的第3.3.2章)或防火墙(第3.3.4章/ 3.4相同文档)、这可能会影响从 MCU2_0到 PCIe2_DAT0的数据访问?

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    是的、主要有 phys.hi 位标志、如可预取和空间码、因为这会影响缓存。 我有一个怀疑是高速缓存中的数据未失效的问题。 如果物理存储器由于外部器件写入数据而发生了变化、但内核无法读取正确的值、则可能是由高速缓存一致性问题引起的。

    至于防火墙、除非器件是明确启用了 FS 防火墙的 HS-SoC (高安全性-现场安全)器件、否则不用担心。 大多数用户使用 禁用了所有防火墙的通用 GP 器件、或未强制实施安全性的 FS 器件。 如果您使用的是 FS 已被密钥烧坏的 HS-防火墙、而这正是您担心防火墙的原因、那么我们可以继续采用这种方法。

    至于 QoS、这主要用于为某些数据事务提供优先级、当整个 SoC 上有大量活动并导致显示器/GPU 等一些实时数据事务由于 DDR 带宽问题等原因而出现毛刺脉冲时非常有用。 它还会影响 ASEL、后者会影响高速缓存一致性。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    我怀疑缓存存在 CPU 缓存中的数据未失效的问题。 如果由于外部器件写入数据而导致物理内存发生变化、但内核未读出正确的值、则可能是由于缓存一致性问题。[/QUOT]

    我认为我没有与缓存相关的问题(尚未)。 我只是不能从该存储器地址读取。 我没有问题,数据(我不能读取)似乎是错误的。 我根本无法读取存储器。

    我在错误的道路上吗?

    大多数人都使用 禁用了所有防火墙的通用 GP 设备、或者使用不强制实施安全措施的 FS 设备。

    我们使用的是 GP 器件。 我希望这可能是一个防火墙问题、这是一个可解决的问题。
    不管怎样,我的下一个想法是,使用防火墙作为一个"记录器"。 来查看在 PCIe2模块之前、来自 CPU 的内存读取请求是否实际到达互连。

    可以帮助我吗?

    对于 QoS、这主要用于优先处理某些数据事务、适用于整个 SoC 上有大量活动、以及由于 DDR 带宽问题等原因导致某些实时数据事务出现故障的情况。

    早在2002年、我就遇到了一个问题、在 PSDK 更新(v07到 v08)之后、我无法再访问某些 DRU 寄存器。 (https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1179834/tda4vm-cannot-access-compute_cluster0_dru_queue-from-mcu2_0-after-u-boot-upgrade-7-3-to-8-x)

    经过大量的调查后,发现 QoS 设置导致了它。 至少这是我从与 Brijesh Jadav 的讨论中了解到的。

    TI 以 LCPD-34979的身份记录了此问题。 这就是原因,为什么 QoS 也可能成为我心目中这种问题的原因。

    "你以为你赢了吗?

    此致、
    Thomas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    [报价 userid="351163" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446155/tda4vm-can-not-access-pcie2_dat0/5553150 #5553150"]

    我在错误的道路上吗?

    [报价]

    不,我不这么认为。 但是、问题的描述方式(又称物理内存有实际数据、但内核无法访问数据) 与高速缓存问题非常相似。  

    [报价 userid="351163" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446155/tda4vm-can-not-access-pcie2_dat0/5553150 #5553150"]

    可以帮助我吗?

    [报价]

    不适用于在日志记录中使用防火墙。 防火墙仅在启用时发送异常日志。

    [报价 userid="351163" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446155/tda4vm-can-not-access-pcie2_dat0/5553150 #5553150"]

    "你以为你赢了吗?

    [报价]

    也许吧。 我不知道 QoS 会以这种方式产生影响、但我知道在较新的 SDK 版本中、被上一个问题触及的 QoS 寄存器正在进行修改、以解决 DDR 与显示流水线之间的带宽问题。 您可以尝试对 NAVSS 北桥寄存器应用补丁作为实验、因为这看起来像是过去的问题、是由于设置了实时寄存器导致无法进行访问:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    From e6fa2b99343909adb60d9eaa766afc36d3ce3654 Mon Sep 17 00:00:00 2001
    From: Neha Malcom Francis <n-francis@ti.com>
    Date: Tue, 18 Jul 2023 13:21:00 +0530
    Subject: [PATCH] arm: mach-k3: j721e: Drop write to NB0 threadmap
    Drop write to NAVSS0 NB0 threadmap register. Writing to bit 1 of this
    register makes DRU registers inaccessible. Capture/display paths are not
    affected.
    Signed-off-by: Neha Malcom Francis <n-francis@ti.com>
    ---
    arch/arm/mach-k3/j721e_init.c | 1 -
    1 file changed, 1 deletion(-)
    diff --git a/arch/arm/mach-k3/j721e_init.c b/arch/arm/mach-k3/j721e_init.c
    index c3371d4969..ec0d976691 100644
    --- a/arch/arm/mach-k3/j721e_init.c
    +++ b/arch/arm/mach-k3/j721e_init.c
    @@ -196,7 +196,6 @@ void do_dt_magic(void)
    void setup_navss_nb(void)
    {
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    不能使用防火墙进行日志记录。 防火墙仅在启用时发出异常日志。

    我的想法是、使用防火墙作为"记录设备"。 例如、要启用 PCIe2_DAT0防火墙、要验证 MCU2_0执行读取访问时是否有任何活动、或查看 A72的读取访问正常/不起作用时的差异。

    然后"向后"按照从 MCU2_0到 PCIe2_DAT0的"访问路径"来缩小问题范围。
    这是我的最后一个想法,我有一个脚走进门,以某种方式诊断问题。

    关于补丁、我今天将进行尝试并向您反馈结果。

    更新:我检查了补丁。

    线路上
     writel (2、NAVSS0_NBSS_NB0_CFG_NB_THREADMAP);
    已经在 u-boot 中删除。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    您是否还可以确认是否删除了 NB1线路? 根据 TRM、我看到 NB0适用于 MSMC0、NB1适用于 DDR。

    至于防火墙,我不是太精明在这个领域。 但是,我确实看到你已经为这个打开了一个单独的线程,我的一位在这个领域更有知识的同事已经收到通知(虽然,他的答复会有一个延迟,因为他不在办公室): https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449673/tda4vm-inconsistency-with-ti_sci-firewall-configuration?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=firewall#

    根据该其他论坛主题、我假设您可能找到了适用于防火墙的 TISCI 文档、但在此处链接以防万一: https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/firewall_api.html

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    未删除 NB1行。 为了完整起见、我将整个 j721e_init.c 文件粘贴到此处:
    [报价]

    谢谢、我会查看这篇文章。

    未删除 NB1行。 为了完整起见、我将整个 j721e_init.c 文件粘贴到此处:
    [报价]

    SoC 内部互连时、R5FSS 应该能够根据下图访问 PCIe。

    但是、作为一个我将再次重申的免责声明、使用 RTOS 的 PCIe (也意味着通过 R5F MCU 的 PCIe)尚未经过验证、我们也没有计划在 SDK 中启用此功能。

    此致、

    Takuma

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    我们又前进了一步。

    在我注释/删除该行之后

           setup_main_r5f_qos ();

    (我之前粘贴了2个帖子的 j721e_init.c 中的第567行)

    MCU2_0成功读取/写入 PCIe2_DAT0。

    事实证明、我对 QoS 的"直觉"在某种程度上是正确的。
    我们在 TDA4的 TRM 和 AM65的 TRM 中进行了搜索、以了解这种特定的 QoS 配置意味着什么、以及它导致此类错误的原因。 而没有成功。

    您能否帮助我们了解 TI 的此特定 QoS 配置功能、以及为何它会阻止 MCU2_0 (和潜在的其他内核)无法访问 PCIe2_DAT0?

    也许您可以把我重定向到您的一位同事、如果需要、他在 TDA4这部分方面有更丰富的经验?

    谢谢大家、新年快乐!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    setup_main_r5f_QoS 设置顺序 ID (主要用于并行处理和负载平衡)、优先级(主要用于仲裁以向某些线程赋予优先级)以及最后的类型(确定未转换、中间、虚拟或已转换物理之间的地址类型)。  

    订单 ID 和优先级不应影响 PCIe 的 R5F 视图、但我可以相信认证类型会影响存储器视图。 0x0和0x3的 atype 是物理地址类型、而0x1和0x2分别路由到 PVU/PAT+PVU 或 SMMU 以进行转换。 我假设注释掉 R5F QoS 设置会将 atype 标记为0x0、从而绕过任何地址转换。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    感谢您提供的信息、听起来合乎逻辑。

    我没有时间深入探究整个 VirtSS,似乎包含 PVU/PART+PVU ,而且我还没有欠下, PVU 或 PAT 开始发挥作用。

    -"谁"正在利用这些翻译单元?

    -他们应该/应该在哪些环境中使用?

    我们现在决定作为权变措施,我们只是在 uboot 中注释整个 setup_main_r5f_qos ()。

    谢谢、此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    任何达到 PAT 地址范围的地址都将使用 PAT+PVU 的两层地址转换。

    我建议阅读 TRM 中的"8.3.1.4操作原理"部分以及 PVU 和 PAT 模块部分、了解它们的作用以及它们在交易中的作用。

    此致、

    Takuma