This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:最大 PLL 频率

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464980/am62a7-max-pll-frequency

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

AM62A TRM 说明:

6.4.5.7.1.2 PLLCTRL 初始化

3.将 PLL 编程为在指定范围内运行 VCO 的有效设置。 以下位/位字段
必须由软件适当地进行编程:DSM_EN、DAC_EN、CLK_POSTDIV_EN、CLK_4PH_EN、
REF_DIV[5-0]、FB_DIV[11-0]、FB_DIV_FRAC[23-0]、post_DIV1[2-0]、post_DIV2[2-0]。

但是、我似乎找不到上面指定的范围。  最近值为:

6.4.5.7.1.3 PLL 编程要求
•PLL VCO 频率必须设置为> 1500 MHz
 –为了获得最佳 PLL 性能、尽可能提高 VCO 频率。

这意味着最小的1500 MHz 频率、但没有最大的 PLL 频率。  是否存在应保持在其范围内的最大 PLL 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 PLL 需要在固定预设频率下运行。 您想更改哪个 PLL?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们计划使用 PLL1生成48kHz 采样频率的音频时基。  浏览 AM62A SysConfig 时钟设置工具中的 PLL 时钟树、PLL1依赖项似乎如下:

    I2C0 < PLL1_HSDIV0
    I2C1 < PLL1_HSDIV0
    I2C2 < PLL1_HSDIV0
    UART0 < PLL1_HSDIV0
    WKUP_CLKOUT0 < PLL1_HSDIV2
    UART2 < PLL1HSDIV0
    UART1 < PLL1HSDIV0
    UART3 < PLL1HSDIV0
    I2C3 < PLL1HSDIV0
    UART5 < PLL1HSDIV0
    UART4 < PLL1HSDIV0
    UART6 < PLL1HSDIV0

    由于我们在设计中未使用上述任何外设、我们认为这应该可行。  UART 访问将通过 MCU_UART0进行、而 MCU_UART0从不同的 PLL 运行。

    至于其他 PLL、它们似乎在后分频器之前在~2-2.5GHz 范围内运行、因此我们的计划是以2457.6MHz 为目标。

    这是否是有效的方法/配置?

    谢谢、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62Ax 系列器件仅经验证可在1920MHz 下运行 MAIN_PLL1。 因此、我们不支持更改此 PLL 的工作频率。

    我怀疑1920MHz 的 MAIN_PLL1工作频率可用于 生成音频时钟、因为 MAIN_PLL1_HSDIV6_CLKOUT 为 每个 McASP 模块的 AUX_CLK 输入提供96MHz 时钟。

    McASP 模块很有可能会被配置为 在所需的速率下运行而不改变 PLL 工作频率。 但是、我需要将该线程分配给我们的 McASP 专家。 他应该能够确认这是否为有效用例。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    有没有设计原因使我们不能/不应该尝试以交替频率运行 PLL1?  除了缺乏资质认证测试之外、这样做是否存在明显的问题?

    无法确定如何使用96MHz AUXCLK。  我们需要驱动4通道、32位、48kHz TDM 接口、从而产生6.144MHz 的位时钟。  这不是96MHz 的整数倍。  是否有其他方法来配置 MCASP?

    我很乐意将该线程分配给 MCASP 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    我正在检查更改 PLL1频率是否有限制。  

    -保罗 M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    如果符合以下限制、您可以以备用频率运行 PLL1:

      -您不会违反保罗之前所说的最大 PLL 频率。  
      -未违反连接外设的最大频率。 为此、您可以确保 HSDIV 不快于默认频率  


     由于非标准输入频率有可能导致接口时序超出技术规格、被连接到 PLL 的外设也许不工作。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    可能我遗漏了这一数据、但在该线程中未看到 TRM 或更高级别指定的最大频率。  这意味着我们不应该比缺省1920MHz 更快地运行 PLL1吗?  根据 TRM、其他运行在~2.5GHz 范围内的 PLL、这不适用于 PLL1吗?

    谢谢、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查是否存在特定于 PLL 实例的限制、我将很快提供更新。  

    —保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、PLL 的最高频率为3.2GHz。

    -保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    这是有用的背景。  我们将尝试将 PLL 设置为1916.928MHZ。  这略低于默认1920MHz、这应该会防止任何输出时钟高于其默认值、并为6.144MHz 提供整数倍。  将让您知道情况如何发展。

    谢谢、Robert