主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
AM62A TRM 说明:
6.4.5.7.1.2 PLLCTRL 初始化
3.将 PLL 编程为在指定范围内运行 VCO 的有效设置。 以下位/位字段
必须由软件适当地进行编程:DSM_EN、DAC_EN、CLK_POSTDIV_EN、CLK_4PH_EN、
REF_DIV[5-0]、FB_DIV[11-0]、FB_DIV_FRAC[23-0]、post_DIV1[2-0]、post_DIV2[2-0]。
但是、我似乎找不到上面指定的范围。 最近值为:
6.4.5.7.1.3 PLL 编程要求
•PLL VCO 频率必须设置为> 1500 MHz
–为了获得最佳 PLL 性能、尽可能提高 VCO 频率。
这意味着最小的1500 MHz 频率、但没有最大的 PLL 频率。 是否存在应保持在其范围内的最大 PLL 频率?