工具与软件:
你(们)好
当我尝试使用 CCS 来调试代码时、遇到一条错误消息"Use CCS try to debug、但 failed、detail error msg 为"Error connecting to the target:(error -1170 @ 0x0) cannot be access the DAP (使用 CCS 尝试调试、但失败)"。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)"、我不知道如何修复它、请提供一些帮助、
谢谢你
祝你一切顺利
守护程序