This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:使用 CCS 尝试调试、但失败、错误消息为"连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 ..."

Guru**** 2458980 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480127/sk-am62a-lp-use-ccs-try-to-debug-but-failed-error-msg-is-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

你(们)好  

当我尝试使用 CCS 来调试代码时、遇到一条错误消息"Use CCS try to debug、但 failed、detail error msg 为"Error connecting to the target:(error -1170 @ 0x0) cannot be access the DAP (使用 CCS 尝试调试、但失败)"。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)"、我不知道如何修复它、请提供一些帮助、

谢谢你

祝你一切顺利

守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个常见错误。 有关更多详细信息、请参阅 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 中的"无法访问 DAP"部分。

    在 AM6x 器件上产生此错误的最常见原因是器件未处于正确状态。 这可能是由许多硬件或软件配置问题导致的。 我将提请器件专家注意这一点、以获取进一步建议。

    谢谢

    Ki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daemon:

    您是否参考过 AM62Ax MCU+ SDK 中的入门信息?
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62ax/GETTING_STARTED.html

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    借助 CCS、我可以在 SK-am62a-LP 板上加载和运行 MCU 映像、但当尝试使用 CCS 调试 MCU 时、总是在下面显示弹出式消息框

    我不知道

    祝你一切顺利

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复、根据您的建议、我浏览了以上链接页面、我发现无法访问" 直接访问 DAP " 网页、因此我甚至不知道如何解决此问题、请帮助提供解决此问题的详细步骤

    祝你一切顺利

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daemon:

    您是否确保在电路板上电之前 JTAG 电缆未连接到 EVM? 这是我看到的最常见的误差:  
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62ax/EVM_SETUP_PAGE.html

    请转至"EVM 问题疑难解答"部分

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我确信 在板上电之前、JTAG 电缆并未连接到 EVM、并且我重复了几次、结果是一样的。

    祝你一切顺利

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在将您的主题帖发送给另一位团队成员、征求意见。 如果您在另一个工作日左右未收到回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    在连接到目标之前、您是否使用 SBL 二进制文件初始化了 EVM?

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_init 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好

    是的、我可以使用 CCS 加载和运行示例项目、使 XDS110看起来可以正常工作、但尝试使用 CCS 调试示例项目、CCS 将出现标题错误

    祝你一切顺利

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    [报价 userid="642175" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480127/sk-am62a-lp-use-ccs-try-to-debug-but-failed-error-msg-is-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap/5690055 #5690055"]我可以使用 CCS 加载和运行示例项目、因此 XDS110看起来可以正常工作、但尝试使用 CCS 调试示例项目、CCS 将发生标题错误[/QUOT]

    上述句子似乎矛盾、因为您可以使用 CCS 和 XDS110加载和运行示例但无法调试。

    您是如何调试它的? 您能否说明一下在运行程序与调试之间发生了哪些变化?

    理想情况下、如果能够从 CCS 运行、则应能够进行调试。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好

    请参阅以下页面 :AM62Ax MCU+ SDK:CCS 启动、加载和运行、我的本地环境可以使用 CCS 加载和运行

    请参阅以下页面:调试项目、尝试单击以下图标中的"调试"按钮、然后调试失败。

    祝你一切顺利

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    我想我已经找到了该问题的根本原因。 首次点击"调试"按钮时、您选择了哪个内核?

    我认为您选择了错误的内核、这就是每次尝试调试时都会出现错误的原因。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好

    单击"调试"按钮并出现错误后、您可以看到下图:

    甚至 还没有进行内核选择

    祝你一切顺利

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    这是一次性的过程、我想您最初选择了错误的内核、现在您每次点击"调试"时都会尝试连接到同一内核。

    请尝试通过以下方法重置默认内核。

    e2e.ti.com/.../core_5F00_selection.mp4

    请告知我们结果。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好

    非常感谢、在您的帮助下我可以调试示例项目、正如您的视频提到的、它应该是选择错误的内核导致了此错误。  

    在"启动调试会话"表中、我选择了所有这些选项。

    祝你一切顺利

    守护程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daemon

    感谢您发送编修。 很乐意提供帮助。

    此致、

    Tushar