Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具与软件:
您好!
我们使用的是 AM5748处理器和 S25FL512SAGMFI010 NOR 闪存。 两者都通过 QSPI1进行连接。 当使用四条数据线路(QSPI1_D0、QSPI1_D1、QSPI1_D2和 QSPI1_D3)时、 将 读取一些垃圾值、但在使用两条数据线路(QSPI1_D0和 QSPI1_D1)时会读取预期数据。
PFA 原理图 FYR

注意:上面随附的原理图中未安装 U31
AM5748引导模式设置为:第一个器件:sd
第二个器件:QSPI_1 
请告诉我们需要检查哪些要点
谢谢
Neema B Shetty.