This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:在4数据线模式下使用但在2数据线模式下使用时、读取操作中出现64MB QSPI 闪存(S25FL512SAGMFI010)错误

Guru**** 2459000 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472636/am5748-64mb-qspi-flash-s25fl512sagmfi010-error-in-read-operation-when-used-in-4-data-line-mode-but-works-in-2-data-line-mode

器件型号:AM5748
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具与软件:

您好!

我们使用的是 AM5748处理器和 S25FL512SAGMFI010 NOR 闪存。 两者都通过 QSPI1进行连接。 当使用四条数据线路(QSPI1_D0、QSPI1_D1、QSPI1_D2和 QSPI1_D3)时、 将 读取一些垃圾值、但在使用两条数据线路(QSPI1_D0和 QSPI1_D1)时会读取预期数据。

PFA 原理图 FYR

注意:上面随附的原理图中未安装 U31

AM5748引导模式设置为:第一个器件:sd
                      第二个器件:QSPI_1

请告诉我们需要检查哪些要点

谢谢  

Neema B Shetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neema 您好!

    我在您的原理图中看不到任何太明显的东西、除了一个相当大的去耦电容器。 硬件工程师来查看。

    您正在使用什么软件?

    此外、您能否说明在 U31不存在时线路上是否仍然存在上拉电阻器?

    注意:U31未安装在上面随附的原理图中

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否为这两种模式(工作和非工作)引导 QSPI_1?  还移除了 U31的电阻器、以尝试并尽量缩短较长的残桩线迹(可能会导致信号完整性问题)。  更改总线速度是否会改善结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue、

    感谢您的响应

    使用的软件:SysBIOS 版本:6_76_03_01、 PDK 版本:08_01_00_09 (am57xx)。  我们已尝试使用 PDK QSPI 示例

    IO2、IO3线路上存在拉电阻器。

    谢谢  

    Neema B Shetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的响应  

    对于工作和非工作条件、我们都将引导 QSPI_1。

    我们尚未通过将电阻器隔离到 U31进行检查、还需要通过更改总线速度进行检查。

    谢谢  

    Neema B Shetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue、  

    此问题尚未解决。 我们仍然停留在 QSPI 上、我们只能在 SPI 模式下工作。 我恳请您向我们提供一些意见、以便我们继续这样做。 这有点紧急、因为我们让客户等待。

    谢谢  

    Neema B Shetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于前面的问题、我没有看到任何反馈。  您是否尝试过隔离 U31电阻器以了解是否存在信号完整性问题?  或者尝试减慢时钟速度(再次查看信号完整性问题)?  是否尝试过没有 PU 电阻器 R856、R862?