This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:TRF3722 校准问题

Guru**** 2868470 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1628565/trf3722-trf3722-calibration-problem

器件型号: TRF3722

TRF3722 出现问题

器件在某个频率下无法锁定。 我已经更改了环路滤波器以避免环路不稳定

校准逻辑或 VCO 修整电容器阵列似乎存在问题。 某些值时、器件无法锁定。  

在自动校准模式下使用部件时、部件在某些频率下无法锁定。 我结束了对 VCO_SEL 和 VCO_TRIM 值的读取。 然后在手动模式下写入该值、但将 VCO_TRIM 设为 1 或我的管理器件以锁定在该频率。 总之、VCO_TRIM 值似乎有缺陷。

不同的 VCO 有许多此类值

请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否查看 CAL_CLK 并查看是否可设置为数据表第 8.4.4 节中所述的建议时钟周期和频率? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAL_CLK 设置为 0xF。 参考频率为 25MHz。 因此、CAL_CLK 频率为 250000/128=195312Hz。 它在推荐范围内。

    我已经说过、除了某些频率点外、校准都可以。 通过 1 个器件锁定手动更改 VCO_TRIM 时。 我没有提到即使在手动模式下也会看到这个问题 — 当将 VCO_TRIM 设置为某些值时、器件也不会锁定。 因此、校准问题并不是问题。  

      trf3722_reg1.bits.addr=TRF3722_REG1_ADDR;
      trf3722_reg1.bits.CAL_CLK_SEL=0xF;
      trf3722_reg1.bits.RDIV=2;
      trf3722_reg1.bits.NEG_VCO=1;
      trf3722_reg1.bits.icp_double=1;


      trf3722_reg2.bits.addr=TRF3722_REG2_ADDR;
      trf3722_reg2.bits.NINT=76;
      trf3722_reg2.bits.PLL_DIV_SEL=1;
      trf3722_reg2.bits.PRSC_SEL=1;
      trf3722_reg2.bits.VCO_SEL=2;
      trf3722_reg2.bits.VCO_SEL_MODE=0;
      trf3722_reg2.bits.CAL_ACC=3;
      trf3722_reg2.bits.EN_CAL=1;

      trf3722_reg3.bits.addr=TRF3722_REG3_ADDR;
      trf3722_reg3.bits.nfrac=0;

      trf3722_reg4.bits.addr=TRF3722_REG4_ADDR;
      trf3722_reg4.bits.EN_ISOURCE=1;
      trf3722_reg4.bits.LD_ANA_PREC=3;
      trf3722_reg4.bits.MOD_ORD=2;
      trf3722_reg4.bits.EN_FRAC_MODE=1;
      trf3722_reg4.bits.PWD_LO_DIV=1;

      trf3722_reg5.bits.addr=TRF3722_REG5_ADDR;
      trf3722_reg5.bits.IB_MOD_gm=3;
      trf3722_reg5.bits.VCO_BIAS=15;
      trf3722_reg5.bits.VCO_BUF_BIAS=2;
      trf3722_reg5.bits.VCO_MUX_BIAS=2;
      trf3722_reg5.bits.out_BUF_BIAS=2;
      trf3722_reg5.bits.VCO_CAL_REF=3;
      trf3722_reg5.bits.VCO_VB_CTRL = 1;

      trf3722_reg6.bits.addr=TRF3722_REG6_ADDR;
      trf3722_reg6.bits.VCO_TRIM=32;
      trf3722_reg6.bits.MUX_CTRL=1;
      trf3722_reg6.bits.LO_DIV_SEL=2;
      trf3722_reg6.bits.LO_DIV_BIAS=3;
      trf3722_reg6.bits.TX_DIV_SEL=2;
      trf3722_reg6.bits.TX_DIV_BIAS=3;

    寄存器的防篡改板列表。 循环分频器值(以及 PLL_div、TX_div 和 PLL_presc)会根据所需的频率进行更改