This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 IWR1443上运行 gtrack 并使用 ROS 主题发布?

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/993435/how-to-run-gtrack-on-iwr1443-and-publish-using-ros-topics

主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

您好 TI 团队

我目前正在努力在可用的 IWR1443BOOST 雷达传感器上实施 gtrack 或人员跟踪、并将这些跟踪作为 ROS 中的主题发布。 您能否为同一产品提供一些线索? 我浏览了一些可用资源、其中指出无法在此器件上运行 gtrack。 是否可以对此主题再作一些说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    您能否提供提到 gtrack 无法在1443上运行的资源?

    我们已经发布了使用 GTRACK 算法的源代码和演示、但是它们已经在6843上实现。 请访问此处链接的工业工具箱: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAMBDqRctFUaJ4xh6n3SbQ__VLyFKFf__LATEST&r=VLyFKFf__2.1.2&r=VLyFKFf__2.5.2&r=VLyFKFf__3.0.0&r=VLyFKFf__3.6.2&r=VLyFKFf__4.0.0&r=VLyFKFf__4.4.0&r=VLyFKFf__4.6.0

    至于在 ROS 上发布跟踪数据、有一个多步骤过程来完成此操作。 首先、您必须修改 ROS 驱动程序 ti_mmwave_rospkg/cfg/文件夹中相应的.cfg 文件。 您可以在3D 人员计数用户指南#修改配置的"修改配置文件"部分中找到更多相关信息。 假设您已移植1443的演示。

    其次、您必须对驱动程序本身进行重要的代码更改。 开发该驱动程序的唯一目的是分析开箱即用演示。 您必须修改驱动程序以解析与人员计数用户指南#TLV 中所述相同的 TLV。 驱动程序的源代码位于 ti_mmwave_rospkg/src/中。 您还必须创建具有自定义 ROS 消息类型的发布者、才能发布跟踪 TLV 的人员。 如果您不确定如何执行此操作、请遵循 ROS 教程

    我们没有关于如何轻松实现这一目标的文档。 由于工业工具箱中已经提供了用于人数统计演示(和底层解析器)的 GUI、我建议您找到一种在应用中使用这些演示的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    感谢您的回答。 由于某种原因、客户无法回复此主题、因此我代表客户发布了回复。

    您能否共享 TI 发布与 gtracking 算法相关的二进制文件的链接。

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Danilo 的帮助、

    第一步是安装工业工具箱: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOeX-yPbUcqy5W0kmizXEQ__VLyFKFf__LATEST&r=VLyFKFf__2.1.2&r=VLyFKFf__2.5.2&r=VLyFKFf__3.0.0&r=VLyFKFf__3.6.2&r=VLyFKFf__4.0.0&r=VLyFKFf__4.4.0&r=VLyFKFf__4.6.0

    区域扫描仪演示和人员计数演示(如上所链接)都使用 GTRACK 算法。 所有二进制文件都在安装后在工具箱中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    客户能够查看用于人数统计的64xx 和68xx 系列的 bin 文件、而不是用于14xx 系列的 bin 文件。 您能帮助指向正确的方向吗? 哪个版本的工业工具箱具有适用于14xx 系列雷达的 gtrack bin 文件?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    14xx 的 gtrack 演示不可用。 如上所述、请参考我上面提到的链接、然后可以进行自定义实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、14xx 被设计成低功耗器件、与68xx 相比、它没有 DSP 和更大的存储器。 请参阅此图以供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    非常感谢您的响应和支持!

    此致、

    Danilo