This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:高频时出现杂散。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/952216/trf372017-spurious-is-occurring-at-high-frequencies

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: DAC3174

各位专家、您好。

我有关于 TRF372017的问题。
我正在使用 DAC3174和 TRF372017制作原型板。
当执行 RF 输出时、当中心频率为473MHz 时、在1GHz 或更高的高频(1.93GHz、2.42GH 等)上生成杂散。

如果您检查 TRF372017的 RF_OUT 引脚、则可以检查该点的杂散。

因此、TRF372017似乎正在振荡。

我已附上使用频谱分析仪测量的射频输出图像。

请建议如何找出这种虚假的原因以及如何防止这种情况。

谢谢、致以诚挚的问候。

肖塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    请查看以下应用手册:

    我怀疑这是 LO 谐波。 请仔细检查频率是否匹配。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,
    感谢您的回答。

    关于 LO、LO 的输出在 TRF 的寄存器设置中关闭。
    下面是 TRF 寄存器设置。

    寄存器1:0x7BF00089
    寄存器2:0x004003AA
    寄存器3:0x2A70000B
    寄存器4:0xCB1C300C
    寄存器5:0x0D23BE8D
    寄存器6:0x8F91EB2E
    寄存器7:0x9040100F

    此外、TRF372017的 LO_OUT_N 和 LO_OUT_P 引脚是非连接引脚。

    什么类型的寄存器设置将消除 LO 谐波?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    肖塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    您能否告知 TRF372017的 IF (来自 DAC3174)和 LO 配置?

    DAC3174具有500MSPS 的最大采样率 DAC 本身会生成第2个和第3个奈奎斯特镜像。 如果在到 TRF372017输入的 DAC 输出上未正确滤除这些噪声、则有两种影响:

    1:将 DAC 直接连接到调制器的输出泄漏。 这是直接到 TRF3720输出的1:1泄漏、无需额外的 LO 调制。 存在一定的泄漏水平。

    2、DAC 的第2奈奎斯特镜像和第3奈奎斯特镜像将由 LO 调制为 TRF372017输出。 这可能是您看到这些附加图像的原因。

    您可以尝试增大 DAC 到 TRF 低通滤波器的滚降、或增大 DAC 采样率以进一步推送奈奎斯特图像。

    无论如何、需要您的 IF、DAC 采样率和 LO 配置信息才能进行进一步分析。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,
    感谢您的回答。

    连接 DAC3174和 TRF372017的 IQ 滤波器的特性如下。


    DAC 的采样率为130MHz。

    TRF372017的 LO_OUT 处于打开状态、寄存器值是我上次写入的值。
    是否有任何其他 LO 配置信息?

    此外、1GHz 以上高频下的杂散发射具有调制和未调制波形。

    1.92GHz 未调制。
    2.4GHz 调制。

    需要更多信息?


    谢谢、致以诚挚的问候。

    肖塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、

    我将需要您为 PLL 的 TRF372017提供参考输入。 我还需要 DAC 的基带输出频率+用于生成图的实际 LO 频率。

    我假设 LO = 500MHz。 使用此类 LO 时、实际使用的 VCO 是4GHz VCO。 它将除以2、然后除以4逻辑来创建500MHz LO。  

    1.92GHz 可能是经过2分频的4GHz VCO 以及产品的泄漏。 2.4GHz 是使用1.92GHz 除以 LO 对 DAC 输出进行调制。 您可以尝试将500MHz LO (最终 LO)移动1MHz、然后查看1.92GHz 杂散是否移动2MHz、以及2.4GHz 调制是否移动4MHz。 如果是这样、这就证实了这一理论。

    由于所有调制都发生在 TRF372017内部、因此没有可用的外部解决方案。 您必须提供射频滤波器来滤除带外产品。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回答。

    TRF372017的基准输入为130MHz。
    下面附上了 DAC 和 TRF 的方框图。



    DAC 的基带频率为6MHz。

    对于4通道、当前输出的中心频率为473MHz、479MHz、485MHz、491MHz。 (UHF13 ~ UHF16)

    下面附上了输出频率的图。


    LO 频率尚未使用默认值进行更改、因此使用了 TX 分频器。
    下面是中心频率设置为473MHz 时的分频器设置。
    TX_DIV_SEL:Div8
    LO_DIV_SEL:Div8
    分数 PLL N 小数:0.22249472
    PLL_DIV_SEL:分频器4
    NINT:PLL N 分频器分频设置29
    RDIV:13位基准分频器值[00 0000 100]

    我使用 REFIN 生成频率、但我应该检查 LO 频率的值是多少?

    下面是当中心频率[1.473GHz]、[1.928GHz]和[2.403GHz]发生变化时移动的杂散位置表。 当中心频率移动6MHz 时、[1.473GHz]移动18MHz、[1.928GHz]移动24MHz、[2.403GHz]移动30MHz。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    肖塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    您提到[引用用户="user6478731"]当中心频率移动6MHz 时,[1.473GHz]移动18MHz,[1.928GHz]移动24MHz,[2.403GHz]移动30MHz。

    这表示 RF 的第3、第4和第5谐波。 在连接到其他增益级之前、您必须通过射频滤波器滤除这些滤波器。 所有类型的调制器都应该有这种行为、而不仅仅是 TI 调制器。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回答。

    我知道我需要一个射频滤波器。

    在输出谐波中、第4个谐波(1.928GHz)与输出电平一样高。 这是正常操作吗?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    肖塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    我必须仔细检查一些测量结果。 由于它是一个传统器件、因此我无法提取旧历史记录。 我无法从过去的特征中进行评论、必须在 EVM 上进行评估才能进行评论。

    -Kang