主题中讨论的其他器件: DAC3174
各位专家、您好。
我有关于 TRF372017的问题。
我正在使用 DAC3174和 TRF372017制作原型板。
当执行 RF 输出时、当中心频率为473MHz 时、在1GHz 或更高的高频(1.93GHz、2.42GH 等)上生成杂散。
如果您检查 TRF372017的 RF_OUT 引脚、则可以检查该点的杂散。
因此、TRF372017似乎正在振荡。
我已附上使用频谱分析仪测量的射频输出图像。
请建议如何找出这种虚假的原因以及如何防止这种情况。
谢谢、致以诚挚的问候。
肖塔