尊敬的先生:
我必须 从双 DAC 芯片 的每个 DAC 同时生成两个线性调频脉冲信号:DAC38RF82。 使用 最大9GHz 的 DAC 时钟频率时、线性调频脉冲信号为1.92GHz±800MHz 和1.92GHz±950MHz。
请确认这是否可行、如果可以、什么是杂散和谐波抑制水平。
如果不可能、 我们可以为 DAC38RF82中的两个 chiro 系列实现的最大带宽是多少。
此致、
Aruna Neeli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我必须 从双 DAC 芯片 的每个 DAC 同时生成两个线性调频脉冲信号:DAC38RF82。 使用 最大9GHz 的 DAC 时钟频率时、线性调频脉冲信号为1.92GHz±800MHz 和1.92GHz±950MHz。
请确认这是否可行、如果可以、什么是杂散和谐波抑制水平。
如果不可能、 我们可以为 DAC38RF82中的两个 chiro 系列实现的最大带宽是多少。
此致、
Aruna Neeli
您能不能帮助获取以下 JMODES 的 HSDC 捕获。 这将有助于客户选择 DAC。
此致、
Akshat
FAE
您好、Aruna、
遗憾的是、在双 DAC 模式下、无法在这些带宽下生成两个线性调频脉冲信号。 对于双 DAC 模式、每通道的最大数据速率为1250MSPS 复杂数据速率、这仅支持1000MHz 的带宽。
如果您要在宽带 DUC 模式下运行 DAC、您将能够拥有所需的带宽、但您将仅限于单路输出。 第二个线性调频脉冲信号需要另一个器件。
我在宽带 DUC 模式82121上运行了一项测试、并通过1.8GHz 带宽发送了10个音调。 根据要求、NCO 的频率为1.9GHz。 这是它在频谱分析仪上的样子。
此致、
David Chaparro