This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:使用 DAC38RF82生成每个不同扫描频率的双通道线性调频脉冲

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/926762/dac38rf82-dual-channel-chirp-generation-with-each-different-sweep-frequencies-using-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82

尊敬的先生:

我必须 从双 DAC 芯片 的每个 DAC 同时生成两个线性调频脉冲信号:DAC38RF82。 使用  最大9GHz 的 DAC 时钟频率时、线性调频脉冲信号为1.92GHz±800MHz 和1.92GHz±950MHz。  

请确认这是否可行、如果可以、什么是杂散和谐波抑制水平。

如果不可能、 我们可以为 DAC38RF82中的两个 chiro 系列实现的最大带宽是多少。

此致、

Aruna Neeli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aruna、

    为了澄清您的问题、您是否希望从  DAC A 生成一个1.92GHz±800MHz 的线性调频脉冲、而从  DAC B 生成另一个1.92GHz±950MHz 的线性调频脉冲。或者、您是否尝试让 DAC A 和 DAC B 生成两个线性调频脉冲。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要求是 从 DAC A 生成一个 chiro、1.92GHz±800MHz、并  从 DAC B 生成另一个线性调频脉冲、1.92GHz±950MHz。DAC A 和 DAC B 应 同时运行。

    此致、

    Aruna Neeli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁纳

    感谢您的澄清。 我们将对此进行研究、并将让您了解我们的发现。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能帮助获取以下 JMODES 的 HSDC 捕获。 这将有助于客户选择 DAC。

    1. 在宽带 DUC 模式(I 和 Q)下测试82380的 J 模式、插值为2。 (TSW 电路板的信号带宽为2000MHz、NCO 为1.9GHz)
    2. 在宽带 DUC 模式(I 和 Q)下测试82121的 J 模式、插值为4 (来自 TSW 板的1800MHz 信号带宽、1.9GHz 下的 NCO)

     此致、

    Akshat

    FAE

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aruna、

    遗憾的是、在双 DAC 模式下、无法在这些带宽下生成两个线性调频脉冲信号。 对于双 DAC 模式、每通道的最大数据速率为1250MSPS 复杂数据速率、这仅支持1000MHz 的带宽。

    如果您要在宽带 DUC 模式下运行 DAC、您将能够拥有所需的带宽、但您将仅限于单路输出。 第二个线性调频脉冲信号需要另一个器件。

    我在宽带 DUC 模式82121上运行了一项测试、并通过1.8GHz 带宽发送了10个音调。 根据要求、NCO 的频率为1.9GHz。 这是它在频谱分析仪上的样子。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。

    此致、

    Aruna Neeli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您发布的波形未加载。 请附上吗?

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    这是我之前提到的波形。

    此致、

    David