主题中讨论的其他器件: LMK04828、 ADS54J54
您好!
我将 ADS58J89连接到了 TSW14J65。
我按照两个模块数据表中提供的说明安装 HSDC pro (版本 U)和 ADS58J8x EVM GUI (版本 A)。
首先、我单击 ADSJ58J8x GUI 上 ADS58J88选项卡上的器件复位。 此外、我单击了 LMK04828 PLL1和 PLL2的复位。
有几个问题。
1-在 HSDC pro 上、当我单击"select ADC"时、我找不到 ADS58J8x_LMF_442。 我只能找到 ADS58Jx_LMF442。 这是可以的吗?
2:在 ADS58J8x EVM GUI 上、ADS58J88/JESD 配置 I Put F=1、K=32、L=4
在 ADS58J8x EVM 的用户手册中、在"JESD204B 控制"一节中、说明必须使用与 ADS58J89相同的参数配置采集卡。 如何在采集卡中输入相同的值?
3-在 ADS58J8x EVM GUI 的“低级”选项卡上,负载配置有两个选项:ADS58J88_500M_442.cfg 和 ADS58J88_500M_841.cfg,但用户手册说必须 有 ADS58J88_500M_442.cfg 和 ADS58J88_500M_881.cfg。 这种区别是什么? 我想用 fs=250m 进行采样。
4-加载 ADS58J88_500M_442.cfg 或 ADS58J88_500m_841.cfg 后,以下是我在 ADS58J88上的 LED 的状态:
D1:开
D4:打开
D3:打开
我尝试 通过将 J4或 J17连接到示波器/频谱分析仪来查看 SYSREF 信号、但看不到任何信号。 (该状态在检查时钟 CLKout2和3的控制块中的 SDCLKout_PD 之前、该控制块会关闭 SYSREF)
5 -我在 HSDC 专业版上将 fs=250m 放置。 按下"Capture"、但我遇到错误。 我在这里附上了它的屏幕截图。
我按照说明操作、这里是 LED 的状态: TSW14J56上的 D4不闪烁。 ADS58J8x 上的 D3已开启!
您能帮我使其正常工作吗?
谢谢
Farshid