This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 ADS58J89连接到了 TSW14J65。
我按照两个模块数据表中提供的说明安装 HSDC pro (版本 U)和 ADS58J8x EVM GUI (版本 A)。
首先、我单击 ADSJ58J8x GUI 上 ADS58J88选项卡上的器件复位。 此外、我单击了 LMK04828 PLL1和 PLL2的复位。
有几个问题。
1-在 HSDC pro 上、当我单击"select ADC"时、我找不到 ADS58J8x_LMF_442。 我只能找到 ADS58Jx_LMF442。 这是可以的吗?
2:在 ADS58J8x EVM GUI 上、ADS58J88/JESD 配置 I Put F=1、K=32、L=4
在 ADS58J8x EVM 的用户手册中、在"JESD204B 控制"一节中、说明必须使用与 ADS58J89相同的参数配置采集卡。 如何在采集卡中输入相同的值?
3-在 ADS58J8x EVM GUI 的“低级”选项卡上,负载配置有两个选项:ADS58J88_500M_442.cfg 和 ADS58J88_500M_841.cfg,但用户手册说必须 有 ADS58J88_500M_442.cfg 和 ADS58J88_500M_881.cfg。 这种区别是什么? 我想用 fs=250m 进行采样。
4-加载 ADS58J88_500M_442.cfg 或 ADS58J88_500m_841.cfg 后,以下是我在 ADS58J88上的 LED 的状态:
D1:开
D4:打开
D3:打开
我尝试 通过将 J4或 J17连接到示波器/频谱分析仪来查看 SYSREF 信号、但看不到任何信号。 (该状态在检查时钟 CLKout2和3的控制块中的 SDCLKout_PD 之前、该控制块会关闭 SYSREF)
5 -我在 HSDC 专业版上将 fs=250m 放置。 按下"Capture"、但我遇到错误。 我在这里附上了它的屏幕截图。
我按照说明操作、这里是 LED 的状态: TSW14J56上的 D4不闪烁。 ADS58J8x 上的 D3已开启!
您能帮我使其正常工作吗?
谢谢
Farshid
您好 Farshid、
您能否确认 TSW14J56的电源电流限制是否大于3A? 我还将在实验中使用相同版本的软件来设置、如果增大电流限制没有帮助、则必须进一步调试。
谢谢、
埃本
您好 Eben、
ADC 和采集卡都自带了电源。 它们都有
PHIHONG 切换电源
型号:PSC15A-050
输出:5V、3A
此致
Farshid