This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J89:我无法使 ADS58J89与 TSW14J65配合使用

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J89, LMK04828, ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/759910/ads58j89-i-cannot-make-ads58j89-work-with-tsw14j65

器件型号:ADS58J89
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADS54J54

您好!

我将 ADS58J89连接到了 TSW14J65。

我按照两个模块数据表中提供的说明安装 HSDC pro (版本 U)和 ADS58J8x EVM GUI (版本 A)。

首先、我单击 ADSJ58J8x GUI 上 ADS58J88选项卡上的器件复位。 此外、我单击了 LMK04828 PLL1和 PLL2的复位。

有几个问题。

1-在 HSDC pro 上、当我单击"select ADC"时、我找不到 ADS58J8x_LMF_442。 我只能找到 ADS58Jx_LMF442。 这是可以的吗?

2:在 ADS58J8x EVM GUI 上、ADS58J88/JESD 配置 I Put F=1、K=32、L=4

在 ADS58J8x EVM 的用户手册中、在"JESD204B 控制"一节中、说明必须使用与 ADS58J89相同的参数配置采集卡。 如何在采集卡中输入相同的值?  

3-在 ADS58J8x EVM GUI 的“低级”选项卡上,负载配置有两个选项:ADS58J88_500M_442.cfg 和 ADS58J88_500M_841.cfg,但用户手册说必须 有 ADS58J88_500M_442.cfg 和 ADS58J88_500M_881.cfg。 这种区别是什么? 我想用 fs=250m 进行采样。

4-加载 ADS58J88_500M_442.cfg 或 ADS58J88_500m_841.cfg 后,以下是我在 ADS58J88上的 LED 的状态:

D1:开

D4:打开

D3:打开  

我尝试 通过将 J4或 J17连接到示波器/频谱分析仪来查看 SYSREF 信号、但看不到任何信号。 (该状态在检查时钟 CLKout2和3的控制块中的 SDCLKout_PD 之前、该控制块会关闭 SYSREF)

5 -我在 HSDC 专业版上将 fs=250m 放置。 按下"Capture"、但我遇到错误。 我在这里附上了它的屏幕截图。

我按照说明操作、这里是 LED 的状态: TSW14J56上的 D4不闪烁。 ADS58J8x 上的 D3已开启!

您能帮我使其正常工作吗?

谢谢

Farshid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farshid、

    对于此器件、您必须使用不同的固件。
    在菜单栏上、单击 Instrument Options >> Download Firmware、然后选择名为 TSW14J56REVD_RX_ALT_SYNC_LVDS_firmware 的固件。

    加载新固件后、再次配置 ADC 并尝试捕获数据。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    感谢您的回复。

    我在 HSDC 专业版中使用了新固件、但弹出了新错误。 其中包括:

    此外、捕获卡中的 D4仍然关闭、不闪烁。

    更重要的一点是、我用示波器监视 J4和 J17 (SDCLKOUT7)、但它没有显示任何内容。 我认为 ADC 不会向外发送任何同步信号。

    如何解决此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farshid、

    在对 ADC 进行编程之前、请确保按下 ADC 复位按钮(SW1)。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    每次打开 ADC 时、我首先将其复位。 但是,它仍然不起作用。 我认为 ADC 不会向外发送任何同步信号。 如何解决此问题?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farshid、

    您能否确认 TSW14J56的电源电流限制是否大于3A? 我还将在实验中使用相同版本的软件来设置、如果增大电流限制没有帮助、则必须进一步调试。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    ADC 和采集卡都自带了电源。 它们都有
    PHIHONG 切换电源
    型号:PSC15A-050
    输出:5V、3A

    此致
    Farshid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farshid、

    HSDCPRO 的 v5p0中未包含 ADS58J89的正确.ini 文件。 我将把它们添加到下一个版本中。

    但您也可以使用 ini 文件 ADS54j54_LMF_442进行测试、因为该器件的 JESD204B 接口与 ADS58J89相同。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    感谢你的帮助。 当我选择 ADS54J54时、它开始工作。

    我还有另一个问题。 如何从 ADS58J89的四个通道导出实时数据并在 Matlab 中导入? TI 是否有任何接口?

    谢谢

    Farshid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farshid、

    请为这个新问题启动一个新主题、以便我们可以关闭这个主题。 它已经打开了一段时间。

    谢谢、
    埃本