Other Parts Discussed in Thread: TRF370417
来自我的客户...
现在、我们面临 TRF370417的本底噪声问题。 我们测试了 TRF370417的 EVB、发现测试结果比数据表中指定的值差。 您能否检查我们的测试条件和方法是否正确? 同时、您能否向我们展示详细的测试条件以及如何获得数据表中指定的本底噪声性能? 由于这对于我们的 NPI 解决方案决策来说有点紧迫、我们高度赞赏您的快速响应。
测试结果:
测试结果(PXA 平均类型:RMS。 Preamp On 和 NFE On)以获取您的信息:
2140MHz、偏移13MHz、~-158dBm/Hz。 根据数据表缩小4dB 的间隙
2400MHz、偏移13MHz、~-157dBm/Hz。 根据数据表缩小3dB 间隙
3400MHz、偏移13MHz、~-154.5dBm/Hz。 根据数据表缩小4.5dB 的间隙