This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:寄存器设置

Guru**** 2484015 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/667468/trf372017-register-setting

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: TRF3722

团队、

我们想用  TRF372017替代 ADRF6755、并确认这是否是一个很好的竞争对手。 但我们未找到 以下 TRF372017规格信息。 您是否有任何数据可以共享?  

此外、您能否帮助为客户评估提供750MHz 输出和外部 VCO = 30.72Mhz 的基本设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、  

    为澄清起见、您是否希望720MHz 射频输出的寄存器设置以及30.72M 的 PFD 正确?

    哪种模式? 小数还是整数?

    并回答您的问题。。

    以下内容可在 TRF372017数据表中找到: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf372017.pdf

    在小数模式下、反馈分频器小数部分的平均值不为零。 在25位小数分辨率下、射频步长 fPFD/2^25小于1Hz、fPFD 高达33MHz;第23页

    最大 PFD = 100MHz;第6页

    Lo = 300MHz- 4800MHz;第7页

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、
    抱歉、为了澄清这一点、客户使用30.72MHz TCXO 和与数据表中表30相同的30.72Mhz PDF 设置来设置环路滤波器。 RFout 需要720Mhz。 整数模式良好。

    是否可以从 GUI 生成设置?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、  

    您似乎正在使用建议的分数模式环路滤波器、该滤波器将与您所需的射频输出和 PFD 配合使用。 TRF3722实际上为您的设置提供了比 TRF3720更好的性能。 这可能是更好的选择。  最大的差异是基带 I 和 Q 输入所需的共模电压。 对于3722、您需要0.25-0.5VCM、而对于3720、您需要大约1.7V 的 VCM。  

    下面是您想要与竞争对手进行比较的一些参数以及数据表链接。 如果这对客户来说似乎是一个更好的选择、并且他们对共模电压的差异没有任何问题、请告诉我、我将向您发送所需的寄存器设置。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf3722.pdf

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    它们已经是光绘出的。 请使用 TRF372017。 谢谢你。

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、  

    以下是您所需配置的以下寄存器值。  

    寄存器1 x60100029

    寄存器2 x88A00BAA

    寄存器3 x3000000B

    寄存器4 xCA05000C

    寄存器5 x0D03A28D

    寄存器6 x9A90100E

    寄存器7 xD041100F

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    抱歉、不知道为什么、但这些赞扬我们无法直接在列中写入。 我们是否有任何方法可以高效导入整个设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、  

    请尝试按照以下步骤配置 GUI。  

    优素福

    e2e.ti.com/.../TRF3720-GUI-OPERATION_5F00_E2E.pptx