主题中讨论的其他器件: TRF3722
团队、
我们想用 TRF372017替代 ADRF6755、并确认这是否是一个很好的竞争对手。 但我们未找到 以下 TRF372017规格信息。 您是否有任何数据可以共享?
此外、您能否帮助为客户评估提供750MHz 输出和外部 VCO = 30.72Mhz 的基本设置?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Allan、
为澄清起见、您是否希望720MHz 射频输出的寄存器设置以及30.72M 的 PFD 正确?
哪种模式? 小数还是整数?
并回答您的问题。。
以下内容可在 TRF372017数据表中找到: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf372017.pdf
在小数模式下、反馈分频器小数部分的平均值不为零。 在25位小数分辨率下、射频步长 fPFD/2^25小于1Hz、fPFD 高达33MHz;第23页
最大 PFD = 100MHz;第6页
Lo = 300MHz- 4800MHz;第7页
优素福
嘿、Allan、
您似乎正在使用建议的分数模式环路滤波器、该滤波器将与您所需的射频输出和 PFD 配合使用。 TRF3722实际上为您的设置提供了比 TRF3720更好的性能。 这可能是更好的选择。 最大的差异是基带 I 和 Q 输入所需的共模电压。 对于3722、您需要0.25-0.5VCM、而对于3720、您需要大约1.7V 的 VCM。
下面是您想要与竞争对手进行比较的一些参数以及数据表链接。 如果这对客户来说似乎是一个更好的选择、并且他们对共模电压的差异没有任何问题、请告诉我、我将向您发送所需的寄存器设置。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf3722.pdf
优素福
嘿、Allan、
请尝试按照以下步骤配置 GUI。
优素福