This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一个 SCAA880:PLL 未锁定

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/703317/an-scaa880-pll-not-locking

主题中讨论的其他器件:CDCE913

大家好!

我正在尝试实施应用手册 SCAA088 来从 I2S 源(从 CD 播放器)生成主时钟。 但是、由于 PLL 未锁定、我在使其工作时遇到了一些问题(因此输出可以自由运行、输入源不在灌电流中)。 这是我的原理图:

我已将输出分频器正确设置为所需的值(Y1输出44.1kHz 的时钟、Y2为晶振频率的一半)、CDCE913配置为在 VCXO 模式下运行。 但相位比较器的信号似乎未正确到达 CDCE913。 (它是平坦的零)。 拆下 RC 滤波器时、这就是我在示波器上看到的结果:

然而、PLL 锁定仍然没有区别。。。 有人有一些指示我尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niek、

    您能否共享您的晶体的配置文件和数据表?

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱恩!

    使用配置文件、您是指写入 CDCE913的寄存器设置? (我正在使用微控制器向其写入数据)

    使用的晶体是 ABL-11.2896MHz-B4Y。 我已附上数据表。

    感谢您深入了解这一点!

    此致、

    NIEK Ten Brinke

    e2e.ti.com/.../ABL_2D00_10083.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱恩!

    以下是写入 CDCE913的寄存器设置:

    忘了说、但我们从电路板上移除了电容器(并将内部电容器设置为20pF、如上文所述)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niek、

    我习惯使用更高频率的 PLL、使用电荷泵代替电压相位检测器、但我仍然认为您的原理图对我来说似乎很可疑。 我将查看应用手册中的图5、并将其与您拥有的器件进行比较。

    1.我知道在运算放大器中、运算放大器的输出与输入短路、但这是否合理? 我怀疑这是错误。 可能目的是输出电压接近1.8V、他们希望将其升压至5V。如果是、这将是一种具有增益的反相配置。 在任何情况下、我都对该运算放大器非常怀疑

    在原理图中、您有串联 R1和分流 C6。 我认为 R1会将电压转换为电流。 但在原理图中、它们有一个分流器 R+C、而不仅仅是分流器 C。我认为这是为了创建一个稳定所必需的零点。 在应用手册中、将 R8和 C17接地。

    一般而言、当您在环路滤波器中放置运算放大器时、出错的自由度会更高。 请确保您不会被运算放大器的输入电源轨所卡住。 此外、如果运算放大器产生180度相移、就像在反相模式下一样、这意味着来自相位检测器的 PLL 输出应具有负特性。 我没有看到要反相的位、但您始终可以反相输入。 这是一个异或相位检测器、因此运算放大器很好地使 PLL 具有完整的拉入范围、但要注意它带来的任何复杂问题。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的观看! 小建议:"运算放大器"不是运算放大器,它是具有漏极开路输出的比较器;)如果我理解正确,它会将电压钳制到1V8……

    关于2:该关断 R 的值为0、那么我猜我也可以将其保留在外面吗?

    此致、

    NIEK Ten Brinke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niek、

    我想您认为、如果 R 的值为0、那么您应该能够将其排除。

    查看该相位检测器、它似乎没有分频器。 然后、我预计 SIGIN 和 COMPIN 引脚的频率应相同。 我看到 Y1是44.1kHz。 那么、您是否将44.1kHz 的频率输入到 SIGIN 中? 如果是这样、我看到一个100nF 电容器、但对于这个较低频率的信号来说、这个电容器可能不够大。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确实如此! SIGIN 通过传入的 I2S 数据(CD 播放器)连接到 LRCLK。 我尝试直接在 SIGIN 引脚上测量、一切看起来都很好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niek、
    好的、听起来这种情况已经解决。
    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么? 哎呀、不、没有解决。。。 "确实、"这是指问题"您是否将44.1kHz 输入 SIGIN?"
    很抱歉让人误解! 现在我重新阅读了我的帖子、我发现它很容易被误解! 再次抱歉!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niek、

    很抱歉、我过早地假设这已解决。 44.1kHz 时、0.1uF 为227欧姆、对于 SIGIN 上的交流耦合电容而言、这似乎有点高。


    很多时候、当输出降低到电源轨时、PLL 会察觉到一个输入的频率高于另一个输入的频率。 现在、您可以测量芯片的44.1KHz 输入、但有时如果功率级别太低、它可能会认为频率低于实际频率。 或者、由于交流耦合电容器较低、因此会计算44.1kHz 信号的更高谐波、而不是基波信号。

    大多数 PLL 都有某种方法来测试这一点、并查看分频器的实际输出、这样您就可以看到 PLL 实际感知到的输入频率是多少。 我不是这个 PLL 的家庭、但也许有办法做到这一点。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:


    感谢您的回复!
    从数据表中、我找不到确定感知输入频率的方法。 那么、您建议做什么? 使用更大的电容器? 您建议的尺寸是多少?
    如果这不能解决问题、我是否还可以尝试其他操作?


    此致、

    Niek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niek、

    对于感知输入频率、该 PLL 似乎没有方便的测试模式(我无论如何都知道)。 我想知道、如果您将其中一个输出接地、那么您可能可以了解器件对另一个输出的看法。

    此外、如果有任何方法影响输入、这可能会起作用。 例如、假设问题是 CDH74对 CDCE913的二次谐波进行计数、而不是对预期信号进行计数。 然后、有时接触迹线(此时在较高频率下工作)、或者与 R2进行线迹修整可能会产生某种效果。 此外、在本例中、我希望电路尝试将 CDCE913输出频率降低、因为它认为该频率过高。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    唉、我尝试将耦合电容器增加到470nF、但仍然没有信号... 我们已经不希望这个设计能正常工作了:(
    相反、我们将尝试使用 SRC4912来"重新生成"时钟信号...

    感谢您的帮助(尽管最终未解决)!

    此致、
    Niek