This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:来自外部时钟参考的时钟图

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1217183/afe7950evm-clocking-diagram-from-external-clock-reference

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950LMK04832

大家好、

我想向您确认、连接器 J14上向 AFE7950EVM 提供的外部时钟(例如163.68 MHz)如何分布在整个评估板上。

我知道 AFE7950系统时钟通道是必要的(例如、将从中得出 ADC 和 DAC 采样率)、但还有一个 LMK 可发送多个输出、其中一些输出将流向 FPGA (在本设置中、FPGA 连接到 AFE 评估板。 模块)。

LMK 是将外部时钟作为输入、然后向 AFE 和 FPGA 提供所有必要的时钟输出、还是在评估板上发生了任何额外的时钟信号分离?

此外、考虑到用户提供了专用的 LMK 器件、那么在独立模式下是否将同样的时钟分配应用于 AFE7950器件(没有附带额外 LMK 和其他元件的评估板)?

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Željko

    我们还需要一两天的时间来进行调查并作出回应。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    在 EVM 上、我们为 LMK 提供一个外部163.68MHz 信号、并将该信号旁路至 AFE。 对于 FPGA 时钟、LMK 接收此输入信号并将其除以2、因为我们的 FPGA 配置为需要81.84MHz 的输入。

    在此配置中、LMK 为 AFE 和 FPGA 提供时钟。  


    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    AFE 使用多少个 LMK 输出、FPGA 使用多少个?

    我之所以提出这个问题、是因为在我们的当前设置中、AFE (J14)和 FPGA 都有一个外部参考时钟(163.68MHz)。 FPGA 使用该主时钟作为系统时钟。 如果我正确理解您的看法、并且根据 AFE EVM 原理图、从 J14信号传输到 LMK、那么从 LMK 来看、有2个时钟信号传输到 AFE 芯片、1个信号传输到 FPGA (对于 JESD 收发器)。

    对于该项目的飞行版本、我们将研究非常类似的设置、但我正在考虑使用 LMK (例如 LMK04832)、它将为 FPGA 和 AFE7950在同一位置生成所有时钟。 实际上、这意味着现在 LMK 位于 J14之前、并直接将所有必要的时钟发送到 AFE 和 FPGA。 为此、我在下面提供了简化的时钟方框图。 请注意、在该设置中、时钟稍低、与电流注意事项有关(122.76MHz = 10.23x12、而不是163.68MHz = 10.23x16)、因此我们可以实现更高的 JESD204b 通道速率(9820.8Mb/s = 122.76x80)。

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    AFE 使用两个 LMK 输出、一个用于 AFE REFCLK、一个用于 SYSREF。 在 FPGA 端、LMK 提供三个输出、一个用于 SYSREF、两个时钟、JESD 时钟和收发器时钟。 有关 FPGA 和 TI IP 时钟的更多信息、请参阅 TI204c-IP-Users-Guide 第6.4节。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的答复和其中的信息。

    最后一件事、之后我们可以从我身边关闭这个线程。

    上述内容(到 FPGA 的3个时钟输出)是适用于任何类型 FPGA (尤其是 Xilinx XQRKU060)的通用方法/信息、还是仅与您最近向我提供的参考设计有关?

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    如果使用 TI JESD IP、则需要3个时钟、2个时钟和1个 SYSREF。 如需更多信息、请参阅 TI204c IP 用户指南的时钟部分。 其他 IP 可能只需要2个时钟、1个时钟和1个 SYSREF、但我建议在决定之前先阅读他们的文档。  

    此致、

    David Chaparro