This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:TRF370417有害发射和放大器互调

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC3283, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1269634/trf370417-trf370417-unwanted-emission-and-amplifier-intermodulation

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件: DAC3283DAC3482TSW3003

您好!

我将使用 TRF370417进行 FSK 调制。

为了使输出的频率在+之间变化、I 和 Q 信号被输入了一个正弦波。

输出所需的信号、但在载波和频率偏移至负值的情况下输出有害发射。

由于互调、放大该信号会在相邻通道中引起杂散信号。

问题1:是否有任何方法可以防止或消除有害发射?

Q2、如何在 GSM 等某些应用中解决有害发射问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求相邻通道泄漏功率为55dB、但 TRF370417的输出为62dB、但放大器会发生互调、从而产生42dB 的泄漏功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okada-San、

    您将需要具有带正交调制器校正功能的 DAC。 下面是一个示例:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac3482.pdf

    有关将该 DAC 连接到 TRF370417、您也可以参考以下应用手册。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    DAC 与调制解调器集成、无法更改。
    DAC 和 TRF370417之间或 TRF370417输出端是否有办法纠正此问题?
    是否可以通过进行校正来增加 Cn 比与当前的 Cn 比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okada-San、

    另一种方法是添加额外的射频带通滤波器以滤除图像和 LO 偏移。 但是、您需要确保信号频率有足够的偏移来远离 LO 载波。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    如果我们调节输入、可以将 TRF370417的有害发射降低多大?
    在 FSK 系统中使用 C 类放大器时、是否有办法可以使系统不受有害发射的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori,

    我在设计中也面临类似的问题。 看看您是否可以调整 IQ 信号的相位。 我在文章中做了一些实验、

    e2e.ti.com/.../trf370417-if-harmonics-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生 Daniel:

    IQ 信号的相位由 RC 电路改变、以测量输出频谱和输入信号。

    当相位差为90°

    当相位差为94摄氏度/瓦时、

    相位差为99°时、

    当相位差为109°时、

    改变相位差会改变边带发射、但不是 Carrer Leak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    载波漏电通过直流失调电压进行调节。 相位调整不会影响载流子泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Kang 已经提到的、您需要调整注射座漏电的直流偏移。 如何改善边带。 我的帖子包含一些您可以尝试的信息和简单电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:
    我的结论是、更改直流失调电压不会降低电流电平下的滑车泄漏电流。
    如果在运行过程中改变直流失调电压、则 Carrer 电平会立即下降、但逐渐升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在0.5V 到3V 范围内的偏移中、直流失调电压最好为1.74V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、
    由于载波两侧的 FSK 会发生变化(+945Hz 至-945Hz)、所以 RF 滤波器的带宽必须包括载波。
    TRF370417应用中的 GSM 是 GMSK、与这个调制相似、但是放大知道是如何实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得出结论,更改直流偏移不会降低笔架漏电流,而不会降低当前水平。
    如果在运行过程中 DC 偏移发生变化,Carrer 电平将立即下降,但逐渐增加。[/报价]

    我们预计直流失调电压会随温度而变化。 请确保有一个动态环路来随温度和时间改变直流失调电压。 我们期望在 UV 范围内进行直流失调电压调整。  

    在0.5到3V 之间的 DC 偏移最好为1.74V。

    下面的范围太大。 则需要在 UV 范围内进行调整。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori-San,

    基站客户将使用 DAC3482和 DAC3283等高精度 DAC 来调节 QMC 和 LO 泄漏电流。 您必须找到某种方法来调节直流失调电压、否则它将成为射频发射的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、
    我还有一个关于载波馈通和边带抑制的问题。
    在 TRF370x 正交调制器评估模块用户指南(www.ti.com/.../slwu062.pdf)中、优化时、边带抑制为60dBc、载波馈通为-50dBm。
    这些值是否为限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takanori-San:

    这将取决于您的承运人分辨率和 LO 调整。 我测得的范围为70dBc 至80dBc、需要根据温度进行校正。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    直流偏移校正方法是否有参考设计或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冈田三

    您可以参阅 TSW3003参考设计: https://www.ti.com/lit/ug/slwu029d/slwu029d.pdf

    第8.7节介绍了 DMD

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    感谢您的回复。

    我认为本用户指南介绍了如何手动调整载波抑制和边带抑制。

    请确保有一个动态循环来根据温度和时间更改直流偏移。

    是否有关于动态环路的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okada-San、

    我们建议客户使用以下基于的算法对其循环进行编程:

    您可能需要一个观察接收器 ADC 来执行此类任务、并具有一个微控制器来控制 DAC QMC + LO 泄漏校正环路、而不是频谱分析仪。

    -姜