This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:选择用于实现 ZCU102和 AFE7900/LMK 之间 SPI 通信的 FPGA 引脚时所需的帮助

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7900, AFE7950EVM, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1409282/afe7900evm-assistance-needed-for-fpga-pin-selection-for-spi-communication-between-zcu102-and-afe7900-lmk

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900AFE7950EVM、AFE7950

工具与软件:

大家好!

我目前正在使用 ZCU102电路板和 AFE7900实施一个项目。 我的目标是绕过 FTDI、直接将 SPI 命令从 FPGA 写入 AFE7900和 LMK 芯片。

我一直按照 sba412a 文档中的说明操作、并成功在 Vivado 中创建了块设计。 但是、在为方框图的输出选择正确的 FPGA 引脚编号时、我遇到了一些困惑。

具体问题:

在本文档的第10节中、讨论了对 AFE79xxEVM 电路板的修改。 它提到了 LMK 片选的 SPI 线、与 FMC 连接器的引脚 D26相关。 原理图中将 D26称为 SPIASDO_FMC。

我是否应该将 D26引脚用于 LMK 的芯片选择、或者文档中是否错误地识别了该引脚? 如何正确地将 AFE7900和 LMK 的 SPI 线路(MOSI、MISO、SCLK、CS)映射到 FPGA 引脚?

第11节- AXI GPIO 配置:该文档还讨论了如何配置 AXI GPIO、但我不清楚如何正确地将这些引脚映射到 FPGA 的物理 I/O 引脚以进行 SPI 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    关于 LMK 芯片选择、我们在指南中提到它要连接到 FMC 的引脚 D26、因为默认情况下不安装电阻器 R9、所以 FMC 上的此引脚默认不会连接到 SPIASDO 信号。 因此、这是 FMC 上的一个未连接引脚、我们将其改为用作 LMK 片选。

    有关为 AFE 和 LMK 正确连接 SPI 线路的信息、请遵循应用手册中的第10节"AFE79xxEVM 电路板修改"。 这些确切更改是在我们的电路板上完成的、并通过参考设计进行了验证。  

    对于 AXI GPIO 信号、您可以将 GPIO 模块添加到您的块设计中、并将该模块的输出连接到 FMC 连接器上的开路引脚或模块设计中的其他 FPGA 引脚、方法是将这些引脚设置为外部信号。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以获得用于 SPI 启动的任何参考块设计吗? 我正在使用 Vivado 2020.1、或者如果您对此块设计有任何约束文件、请分享吗?

    我在 vitis 2020.1中进行了设计并构建了项目。 我尝试使用 xil_print()函数打印一些调试消息、但我没有在控制台上得到任何日志。 为了验证 我的设计和 FPGA 引脚选择、如果您需要、我需要任何参考文件。

    此致、

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    请参阅下面针对 AFE7950EVM+ZCU102的约束文件。

    e2e.ti.com/.../4812.hpc0_5F00_constraints.xdc

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用的是 AFE7900EVM + ZCU102。 我想我无法使用这个约束文件。 我需要 AFE7900的容器文件。  

    正在寻求您的帮助。

    此致、

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    AFE7900和 AFE7950 EVM 上的 FMC 连接相同、因此相同的引脚限制将起作用。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我选中了约束文件中提到的引脚。 我在 zcu102用户指南中搜索引脚、 我没有找到连接到 HPC0 FMC 连接器的任何引脚。

    您有没有任何文档可以为此创建块设计吗?我不确定我创建的设计。 我附上了我的设计的快照。

    此致、  

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    下面链接的文档介绍了创建参考设计的每个步骤、图4-1显示了块设计的外观。 您的设计符合预期。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau412a/sbau412a.pdf 

    关于限制因素、其他限制因素存在问题、我在下文对其进行了更新。

    e2e.ti.com/.../hpc0_5F00_constraints.xdc

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我检查了 zcu102数据表中的约束文件 FPGA 引脚编号、但仍有一些引脚不匹配。 zcu102中的 sys_clock 引脚是 AL8、但您选择了 Y4和 Y2。 我的 zcu102中的 UART 引脚是 E13和 F13、但您选择了 v4和 v3。 我没有对此引脚进行说明。  

    我使用 sba412a 文档创建了方框设计。 但调试期间,我得到垃圾字符。 我检查了 uart16550的波特率和时钟频率、 波特率为9600、而 UART 时钟频率为100 MHz。 我不知道为什么我会得到垃圾字符。

    此致、

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:  

    我认为参考设计限制条件文件中所使用的时钟和信号存在混淆。 约束文件中的 sys_clk_p 是 JESD 内核时钟、该时钟用于从 ADC 通道数据中获取样本并将样本组合到 DAC 的通道数据中。 该时钟应由 AFE EVM 上的 LMK 提供。 SYSREF 也必须来自相同的时钟源、因此它也可以通过 FMC 连接器提供给 AFE EVM。 这两个引脚的 Y4和 Y2引脚是正确的、用于我们的所有 ZCU102参考设计。 有关这两个信号的更多信息、我建议参考 TI204c-IP 用户指南的第6.4节和第6.6节。  


     当时钟向导从 ZCU102电路板时钟源选择"user_si570_SYSCLK"时、微闪存和 SPI 模块的时钟使用板载时钟、引脚 AL8和 Vivado 会自动分配引脚。  

    对于 UART、 我们没有使用 V4和 V3。 V4和 V3用于在8b10b 编码下运行时所需的 AFE ADC 和 DAC 同步引脚。 如果您使用64b66b 编码、则不需要同步信号、并且可以在约束文件中注释掉这些信号。 ZCU102定义了 UART 引脚、因此当 Vivado 自动路由 uart16550块时、它将自动将"uart2_pl"总线分配到正确的引脚 E13和 F13。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助。

    我已经通过将 SPI 线路连接到 GPIO 引脚对设计进行了测试、并使用逻辑分析仪验证了输出。 我将获得相同的命令、还将获得配置的调试日志。

    现在、我必须将 SPI 线更改为 FMC 连接器。 根据 sba412a 文档、我清楚了解了如何选择 AFE 的 SPI 线路。 但我在为 LMK 选择 CS 线路时有点困惑。  

    我需要为 LMK SDO (MOSI)、SEN (CS)和 SCK (CLK)使用3个引脚。 但在本文档中、他们提到了 SDIO (MISO)。 然后对于 LMK_CS、他们讨论的是 R9、但 R9连接到 SPIASDO_FMC、它是 AFE SPI 线路的 SDO。 文档中提到的这些问题是否正确

    我需要这一部分来完成设置。 在为 LMK SPI 线路选择引脚方面、我需要您的帮助。

    此致、

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    文档正确。 对于此设计、我们在 AFE 和 LMK 之间共享 SCLK 和 MISO。 对于 LMK_CS、我们将一条从 AFE 到 R9开路焊盘的导线连接起来。 默认情况下、R9未安装、因此连接到 FMC 连接器的 R9开路焊盘不会出现问题。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 C 代码中、有一些函数会将信号发送到 AFE、例如恢复 AFE、启用 JESD IP、启用 JESD TXIP。 我认为应该将信号发送到 AFE7900。 文档中没有说明连接这些输出的位置(FMC 上的 FPGA 引脚编号)。  

    我能知道这些吗? 我已经搜索过这个、但我没有得到任何有关这个的信息。 它们在该函数中切换 的位是 JESD RSTN、JESD TXRST、RSTN。  

    我需要有关此方面的帮助。  

    此致、

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:  

    在 C 代码中、我们提供了用于控制 AFE 复位和 JESD 复位的函数。 为了使微火焰控制信号、应执行以下操作。

    1. 对于 AFE 复位、需要修改一个电路板、应移除 R94并安装 R93。  
      1. 在 ZCU102侧、您应将 AFE 复位信号连接到 FPGA 上的引脚 T6 (FMC 引脚 H32)
    2. JESD 复位信号仅适用于 JESD IP、无需进入 AFE。 相反、您可以连接 GPIO 模块的信号和输出、并将它们连接到当前连接到 VIO 的 JESD IP 的 MASTER_RESET_n、TX_SYNC_RESET 和 RX_SYNC_RESET 信号。 您可以从 VIO 中删除连接。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助。

    现在我还剩下两个引脚、即 JESD_RSTN 和 JESD_TXRST。 可以在 JESD IP 中将这些连接器连接到哪里? 我没有找到用于连接这两个引脚的任何端口。

    您是否提到过该 JESDIP 或 TI_IP204?

    此致、

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    我指的是 TI JESD204c IP。 您是否正在使用我们提供的参考设计之一? 我假设您已在使用我们的其中一个参考设计、其具有我之前提到过的复位信号。 为了启动成功的 JESD 链路、需要在 FPGA 端使用 JESD IP、否则在启动 AFE 时会出现 JESD 错误。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助。 设计还可以。

    此致、

    Bala.