This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:单端 TCXO 输入电压范围

Guru**** 2605405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501409/iwr6843-single-ended-tcxo-input-voltage-ranges

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: AWR6843

工具/软件:

大家好!

我需要为芯片提供外部单端 TCXO。 对于表7-6中的 sqare 波、指定的电压范围为 DC-Vil 0-0.2V 和 DC+VIH 1.6-1.95V。

此公式中指定的"DC"值是多少? 它是指3.3V 或1.8V IO 模式的 Vih/Vil 电平、还是只是指方波的直流分量应在0V 至1.95V 范围内?  由于 CLKP 输入最大输入电压为+2V、因此我假定是最后一个、但最好予以澄清。

谢谢&谨致问候

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    IWR6843数据表 中不包含表7-6。 您能提供相关数据表的链接吗?

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    对 IWR6843的表8.6进行了校正。 我将其与 AWR6843的表7.6混淆了。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    表中列出的直流值是直流耦合方波必须下降的边界值。 DC-V_il 和 DC-V_IH 均提供外部振荡器"低"和"高"周期必须介于的电压范围。  

    DC-V_il 是方波低部分的范围、DC-V_IH 是方波的高部分。  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢!  

    Blake