请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 主题中讨论的其他器件: AWR6843
工具/软件:
大家好!
我需要为芯片提供外部单端 TCXO。 对于表7-6中的 sqare 波、指定的电压范围为 DC-Vil 0-0.2V 和 DC+VIH 1.6-1.95V。
此公式中指定的"DC"值是多少? 它是指3.3V 或1.8V IO 模式的 Vih/Vil 电平、还是只是指方波的直流分量应在0V 至1.95V 范围内? 由于 CLKP 输入最大输入电压为+2V、因此我假定是最后一个、但最好予以澄清。
谢谢&谨致问候
Steve