This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:MRR 模式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843AOPEVM, UNIFLASH, AWR1843AOP, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1480759/awr1843aopevm-mode-of-the-mrr

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、AWR1843、 AWR1843AOP、AWR1843BOOST

工具/软件:

我目前使用 AWR1843AOPEVM 雷达传感器、并遵循汽车 MRR 用户指南。 我已成功刷写 位于的 xwr18xx_mrr_demo.bin 文件

C:\ti\radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\adas\medium_range_radar\  

在文件"MRR_CONFIG_CONSTS.h"中、有启用模式的代码行




我正在分析该mrr_config_consts.h文件、想了解启用不同雷达模式对数据包数据的影响。

如果我取消注释#define SUBFRAME_CONF_MRR_USRR、启用多模式操作(MRR 后跟 USRR20)、数据包中将包括哪种类型的数据?

同样、如果我仅取消注释#define SUBFRAME_CONF_MRR(MRR80模式)、本例中数据包数据的结构和内容将是什么?

您能否澄清 两种配置中的差异和数据类型?

期待您的见解。


以下是我使用的设置:
CCS 版本:12.8
SDK 版本:3.6
雷达模块:AWR1843AOPEVM
UniFlash 版本:8.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、  

    对于不同的操作模式、数据结构/格式将相同、如中的 MRR_output.h 中所定义

    有关输出数据格式(Medium_Range_Radar_方案)的更多详细信息、请参阅 TLV。

    不过、  目录 TLV 的数量将因工作模式而异。 例如、在 MRR 模式下、检测到的点 TLV 将包括 MRR 检测的点。 在多模式下、检测到的点 TLV 将包括来自 MRR 和 USRR 检测的点。  

    谢谢您、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin Lee、

    感谢您的答复。

    我想澄清一下我对的理解 MRR (中距离雷达)和 USRR (超短距离雷达)模式 。 根据我的理解:

    • MRR 模式: 雷达可检测到高达的物体 120米 窄视场(FoV) 使其适用于具有更高分辨率的远距离检测。
    • USRR 模式: 雷达可检测到高达的物体 50米 ,但与 更宽的 FOV 使其更适合短距离应用、如泊车辅助和盲点检测。
    • MRR_USRR 模式: 这两者的组合、检测延伸至 具有窄 FOV 的120米 同时还有覆盖物 50米、具有更宽的 FOV 态势感知。

    这种理解是否正确描述了这些模式的工作方式、或者我是否应该考虑任何其他方面?

    期待您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    这一理解是否正确描述了这些模式的工作方式、或者我是否应该考虑其他方面?

    是的、您的理解是正确的。 在 MRR_USRR 模式下、配置了两个子帧。 第一个子帧在 MRR 模式下工作、第二个子帧在 USRR 模式下工作。 通过 UART 传输结果时、您可以根据报头区分每个子帧的输出。 每个子帧的输出都有报头、TLV、填充。 标头的结构如下:

      

    请参阅 中距离雷达用户指南

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha、

    非常感谢您的快速响应。

    我使用 AWR1843 EVM 和进行了一个实验 启用 MRR_USRR 模式 。 我把自己定位了 5至6米 雷达前方、并通过监控数据 CAN 消息 。 但是、我注意到显示了检测到的距离 每5到7个常规数据包中只有一个数据包 而不是始终如一地报告。

    我有以下问题:

    1. MRR_USRR 模式是检测静态物体、还是主要针对移动物体进行优化?
    2. 哪些因素会导致距离报告不一致、如何提高 物体的检测一致性?
    3. 我是否应调整特定配置或参数以增强雷达对附近 物体的响应?

    任何见解或建议都将非常感谢。

    谢谢!

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我认为此 E2E 有助于解决您的问题- (+) AWR1843BOOST:实验室演示 MRR 可以检测短距离静态物体吗? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    感谢您的建议。


    根据建议的链接、我已注释掉了函数调用。 但是、我不确定这一指令 "添加传递detObj2DRaw到的语句detObj2D。"

    我尝试使用以下命令直接分配它:


    obj->detObj2d = detObj2DRaw;



    但我收到了一个错误: "未定义标识符"etObj2DRaw"。"

    您能否说明本说明的实际含义以及我应在何处实施?

    detObj2DRaw在使用之前、我是否需要在某处进行声明或初始化?  


    谢谢!

    Mitesh Singh





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    detObj2DRaw 是 OBJ 中的一个字段。 detObj2DRaw 具有每个物体的 rangeIdx、dobplerIdx、range 等。

    您能否说明本指令的实际含义以及我应该在何处实施它?

    应将 obj->detObj2DRaw 的内容复制 到 obj->detObj2D。 应执行此实现、而不是调用 rangeBasedPruning。  在 rangeBasedPruning 中、我们修改检测列表、选择所需的对象、并将每个对象的信息从  obj->detObj2DRaw 复制 到 obj->detObj2D。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    根据您的建议、我注释掉了函数调用obj->detObj2DRawobj->detObj2D、并将的内容直接复制到中、就在原始函数调用位置的下方。 请参考我所附的图像、验证此实现是否正确。  


    我有一个疑问—detObj2D结构包含更多的成员比detObj2DRaw,如x,,yz字段。 xyzdetObj2D如果中不存在、和中的值、将如何更新它们detObj2DRaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我有一个疑问—该detObj2D结构包含比更多的成员detObj2DRaw、如xyz字段。 xyzdetObj2D如果中的、和值不存在、将如何更新它们detObj2DRaw

    这些值将在方位角处理-> aziEleProcessing 中的 XYZ 估算期间计算 。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    希望您做得好。


    如上所述修改代码后、我运行 MRR 可视化工具以检查器件是否可以检测静态对象。 但是、它现在不显示任何对象。

    以前、在代码更改之前、它能够显示的位置 移动的对象 、但修改后、它不再显示静态或移动对象。

    谢谢
    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    如上所述修改代码后、我运行 MRR 可视化工具来检查设备是否可以检测静态对象。 但是、它现在不显示任何对象。

    这不是预期的行为。 能否检查 numDetObj2D 的值? 您能否暂停内核以查看是否有任何断言?

    您添加的代码片段而不是 rangeBasedPruning 只是复制对象数据的内容。 这和你在  rangeBasedPruning 中做的一样。 唯一的区别是您将在 rangeBasedPruning 中过滤检测。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    我当前使用没有调试器接口的 AWR1843AOPEVM 器件、因此我无法检查numDetObj2D内核的值或停止内核以检查是否有断言。 有没有其他方法来找出意外行为的原因? 如果有、请告诉我。

    启用静态物体检测的更改是基于建议的链接进行的。 如果这些更改中有任何不正确或缺失的内容、请告知我。

    我还想确认—是否在处安装了预构建应用程序
    C:\ti\radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\ADAS\medium_range_radar\prebuilt_binaries
    支持检测10米范围内的静态物体?

    谢谢  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下您的查询、明天就回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我当前使用的是没有调试器接口的 AWR1843AOPEVM 器件、因此我无法检查numDetObj2D内核的值或停止内核以检查是否有断言。 有没有其他方法来找出意外行为的原因? 如果有、请告诉我。

    您能否检查是否通过 UART 接收到任何对象数据? 您可以使用 TeraTerm 等终端仿真器来检查您是否通过 UART 接收到任何数据。 如果您未通过数据端口接收到任何数据、则表示存在一些断言。 如果数据通过 UART 流式传输、则应检查您已实现的逻辑。 但我看不到您所做的更改有任何错误。

    我还想确认—预构建的应用程序是否位于
    C:\ti\radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\ADAS\medium_range_radar\prebuilt_binaries
    支持检测10米范围内的静态物体?

    我认为短距离静态物体检测不是启用的。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的答复。

    我遵循了与每个线程相同的过程、但我目前没有通过 UART 接收到任何数据。


    关于您建议的线程— (+) AWR1843BOOST:实验室演示 MRR 可以检测短距离静态物体吗? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛 但我正在使用 AWR1843AOP 频率。



    对于本主题中针对 AWR1843AOP 的以下问题、我没有得到解答。

    1. MRR_USRR 模式是检测静态物体、还是主要针对移动物体进行优化?
    2. 哪些因素会导致距离报告不一致、如何提高 物体的检测一致性?
    3. 我是否应调整特定配置或参数以增强雷达对附近物体的响应?

    您能指导我如何启用或配置吗 车载市场营销经理演示 最坏情况 静态对象 特别是在短距离中?

    期待您的支持。

    谢谢
    Mitesh



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    但我当前没有通过 UART 接收到任何数据。

    我刚刚阅读了这个 E2E 中的回复。 您似乎通过 CAN 而不是 UART 传输数据。 如果 通过 CAN 传输对象数据、请检查是否通过 CAN 接收到任何消息。

    MRR_USRR 模式是否检测静态对象、或者它是否主要针对移动对象进行了优化?

    我想这个问题已经得到解答。 默认情况下、该演示将检测移动的物体(近距离)。 在更远的距离、您应该能够同时检测静态和移动的物体。

    哪些因素会导致距离报告不一致、以及如何提高 对象的检测一致性?

    当您说距离报告不一致时、您是否在比较 MRR 子帧和 USRR 子帧中收到的消息? 比较检测时、它应在同一子帧之间、即比较 MRR 子帧或 USRR 子帧的结果。

    我是否应该调整特定的配置或参数来增强雷达对附近物体的响应?

    您可以微调 CFAR 阈值和 peakVal 阈值。  这些参数在 MmwDemo_populateUSRR 中配置。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的友好回答。

    如前所述、我正在开发启用功能 静态物体检测 在的现有 MRR 演示应用程序中 AWR1843AOP 频率。 在回答我的询问时、您已将链接分享到以下讨论:

    • AWR1843BOOST:实验室演示 MRR 是否可以检测短距离静态物体? –TI E2E 传感器论坛

    我已按照参考讨论中所述实施了代码修改。 但是、进行这些更改后、我没有收到任何数据输出 UART 或 CAN 这就是为什么  MRR GUI 不显示任何检测到的点 。 但在建议的链接中、TI 成员提到 MRR 可以在更改代码后检测静态对象。

    我的主要目标是启用 静态物体检测  在 AWR1843AOP 当前 MRR 应用中。 如果有任何建议的方法或规定来实现这一点、我将感谢你的指导。 否则、如果您即使在更改代码后也能确认器件或演示是否不支持此功能、我将不胜感激。

    如果您需要我方面的任何补充信息或说明、请告诉我、以便进一步提供帮助。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    通过同样的变化、我能够看到正在检测到的静态物体(近距离)。

    下面是代码更改的屏幕截图-

    我在实现中没有看到任何错误。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    您将 BIN 文件刷写到哪个雷达器件上- AWR1843BOOST 或 AWR1843AOPEVM?"

    您启用了哪种模式" MRR、MRR_USRR 或 USRR?

    谢谢
    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您启用了哪种模式" MRR、MRR_USRR 或 USRR?

    MRR 和 USRR 子帧均已启用。

    您将 bin 文件刷写到哪个雷达器件上- AWR1843BOOST 或 AWR1843AOPEVM?"

    我已经使用 AWR1843BOOST 测试了应用。 我没有 AWR1843AOP EVM。  我甚至认为这是引脚多路复用问题、因为您能够在 AWR1843AOP 上运行 MRR 演示。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    我按照您提到的相同步骤操作、但我没有从 AWR1843AOP 模块通过 UART 或 CAN 收到任何数据。

    在进行修改之前、雷达工作正常并以 MRR 模式提供数据。

    在其中一个 T 线程中、它提到" AWR1843AOP 不支持静态对象"

    您能否确认此修改是否预计适用于 AWR1843AOP 模块?


    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我按照您提到的相同步骤操作、但我没有从 AWR1843AOP 模块通过 UART 或 CAN 收到任何数据。

    当您未接收到任何数据时、这意味着应用中可能存在一些断言。

    下面是可用于测试更改的整个 CCS 工程- MRR.zip。 

    [引述 userid="625563" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1480759/awr1843aopevm-mode-of-the-mrr/5777356 #5777356"]

    在其中一个 T 线程中、它提到" AWR1843AOP 不支持静态对象"

    您能否确认此修改是否预计适用于 AWR1843AOP 模块?

    [/报价]

    是的、可以检测到静态物体。 上述更改纯属逻辑或算法更改。 无论器件类型如何、这些更改都应起作用。 我建议您完成代码更改并了解所做的更改。

    此致、

    Samhitha