This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关 IWRL1432、IWR1443和 IWR1642模块的最大 ADC 样本数的查询

Guru**** 2428020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521336/iwr1443-inquiry-regarding-maximum-number-of-adc-samples-for-iwrl1432-iwr1443-and-iwr1642-modules

部件号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:IWRL1432IWR1642

工具/软件:

您好:

我想问一问 ADC 样本的最大数量 由以下模块支持: IWRL1432 IWR1443 、和 IWR1642
(这是为了确定使用 DCA1000进行未来信号处理的最大采样配置。)

我调整了使用 毫米波传感估算器(v2.4.0)的参数。 (https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/)

中的示例 IWRL1432 、当我设置的numOfAdcSamples值超过2048时、将显示一条警告消息:

"% numOfAdcSamples 必须介于2到2048"之间。

不过、对于 IWR1443 IWR1642 、即使设置numOfAdcSamples为4096或8192、也不会显示警告消息。

在本例中、它是否意味着 IWR1443 IWR1642 只要毫米波传感估算器输出中没有错误、我们就可以假定numOfAdcSamples4096和8192等值是有效且可用的?

我期待着你的澄清。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我要查看毫米波 ICD 文档、该文档列出了所有前端相关参数的所有固件限制。 其中包括 ADC 样本数。

    https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-DFP/01.02.06.03

    C:/ti/mmwave_dfp_01_02_06_03/docs/mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据随附的"表5.23 -续上一页"、对于 IWR1443、如果 Rx 链数设置为1、则复数模式下的最大样本数为4096、实数模式下的最大样本数为8192、这是否正确?

    此外、对于 IWR1642、由于 ADC 缓冲区大小为32KB、如果 Rx 链数量设置为1、那么复数模式下的样本数上限是8192、实数模式下的样本数上限是16384吗?

    此致、

    JAEHOON