主题中讨论的其他器件:IWRL1432、 IWR1642
工具/软件:
您好:
我想问一问 ADC 样本的最大数量 由以下模块支持: IWRL1432 、 IWR1443 、和 IWR1642 。
(这是为了确定使用 DCA1000进行未来信号处理的最大采样配置。)
我调整了使用 毫米波传感估算器(v2.4.0)的参数。 (https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/)
中的示例 IWRL1432 、当我设置的numOfAdcSamples值超过2048时、将显示一条警告消息:
"% numOfAdcSamples 必须介于2到2048"之间。
不过、对于 IWR1443 和 IWR1642 、即使设置numOfAdcSamples为4096或8192、也不会显示警告消息。
在本例中、它是否意味着 IWR1443 和 IWR1642 只要毫米波传感估算器输出中没有错误、我们就可以假定numOfAdcSamples4096和8192等值是有效且可用的?
我期待着你的澄清。
谢谢你。