This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:传感器

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513676/iwrl6432-sensor

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

在"radar_toolbox_3_00_00_05/source/ti/examples/Industrial_and_TLV/TLV/docs/TLV.html Personal_Electronics "中 Bike_Radar_User_Guide、它最后提到我们应该获得2个 ID 为1035和1034的 Bike_Radar

 

 

因为我们对速度感兴趣。 似乎 ID 为1034的 TLV 提供了正确的信息。  

如您所知、我们已将 ApplicationVisualizer 代码移植到 MCU (到 C++)上运行。

但问题是 TLV 类型是301和1034。  

 

我移植了处理这2个数据包的 python 函数。





因此、根据文档、1034具有速度信息。 但雷达工具箱可视化工具中的 python 代码与该描述/实现不匹配。

在 python 代码1034 TLV ha 上、

1)帧间时间

2)传输时间

3)电源相关数据

4)温度相关数据

5)自我速度

6)α 角

但在文档中、1034 TLV 本应具有

1) TrackID

2) X、Y 位置

3) X、Y 速度

4)其他一些值

南 文档是否过时? 因为文档中的1034 TLV 与 python 代码中的1034不匹配? 或者我们理解这是错误的吗?

我的主要要求是获取与 TI 所看到点相关的速度数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这看起来像是一个拼写错误;跟踪 TLV 应该是1035、BSD 数据 tlv 应该是1034。  但请注意、最新工具箱上的演示软件删除了速度数据、因为它是早期版本的演示中的一项实验功能、稍后会删除。  不过、我们有一个单独的地面速度计算演示、该演示与 此处的自行车雷达演示分开进行。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了解释你更多.. 我们正在开发一款连接到电动自行车的嵌入式设备。 所以我们感兴趣的参数是迎面而来的流量的速度。 提醒电动自行车骑手周围车辆的速度。 (来自骑手的盲点)。  

    那么、您认为地速演示是我们需要使用的吗? 获取速度信息? 我的头不是。 但我希望有任何建议。  



    关于排印错误... 您是指 Python 代码和 TI MCU 都有拼写错误、 因为在电动自行车固件中、我们刷写到了评估套件中。 它发送301,1304作为 TLV 类型。 此外、该固件与 ApplicationVisualizer 一起工作正常。 因此、假设.exe 文件基于工具箱中的 python 代码库。 它处理1204和301。  



    无论如何、我想从您那里获得有关改线来车的速度/速度数据的输入。  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin。

    我的道歉;对于迎面驶来的车流速度、电动自行车演示就足够了。  我虽然你在问自行车本身的速度。  对于迎面而来的交通速度、您可以使用作为轨道一部分提供的速度。

    有关该拼写错误。 您是指 Python 代码和 TI MCU 都有拼写错误、 因为在电动自行车固件中、我们刷写到了评估套件中。 它发送301,1304作为 TLV 类型。 此外、该固件与 ApplicationVisualizer 一起工作正常。 因此、假设.exe 文件基于工具箱中的 python 代码库。 它处理1204和301。  
    [/报价]

    我认为 python 代码中不应该有任何拼写错误。  当您看到 TLV 1034时、视场中是否有任何轨道或物体?  可能发生的情况是、您实际上没有检测到任何曲目、因此您不会获得任何曲目 TLV、但它会每帧输出 BSD 统计数据。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们尝试将系统放在外面、并将其放在路边、以检查速度是否在上升。 但是、正如您在图片中看到的、我们在 GUI 中似乎无法获得速度。  

    有什么想法为什么? 雷达定位错误吗? 或其他什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    该速度旨在显示传感器本身的自主运动(地面速度)。  我还认为源代码中现在已禁用该功能、因此将在将来的更新中删除该功能。  这就是我上一篇文章提到的内容;如果您想要自行车上传感器的速度、可以使用我之前链接的真实地面速度演示。  对于轨道/其他车辆的速度、您可以使用 x 和 y 速度来计算其速度。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否指导/向我们展示一种获取电动自行车固件源代码的方法? 我们已经多次搜索雷达工具箱目录、但似乎无法找到该电动自行车演示的来源。 您能否告诉我们、我们可以在哪里找到此源代码?  


    也与 TLV 问题有关。 我们在相当固定的位置测试 python、因此我们没有看到 TLV 1035路径被执行。 因此、我们还没有在 C++代码上实现 TLV 1035路径。 但是、当我们将设置移至正确的环境时、便开始看到 TLV1035。 所以我们实现了与解析 TLV 1035相关的函数。 现在我们可以得到物体(其他车辆)的速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    也与 TLV 问题相关。 我们在相当固定的位置测试 python、因此我们没有看到 TLV 1035路径被执行。 因此、我们还没有在 C++代码上实现 TLV 1035路径。 但是、当我们将设置移至正确的环境时、便开始看到 TLV1035。 所以我们实现了与解析 TLV 1035相关的函数。 现在我们可以得到物体(其他车辆)的速度。  [/报价]

    太棒了、我认为这是我在之前的回答中描述的。

    您能指导/向我们展示一种获取电动自行车固件源代码的方法吗? 我们已经多次搜索雷达工具箱目录、但似乎无法找到该电动自行车演示的来源。 您能否告诉我们、我们可以在哪里找到此源代码?  [/报价]

    工具箱上不提供源代码;只有二进制文件。  请与您当地的 TI 销售代表联系以获取 NDA、我们还可以提供演示源代码。

    此致、

    Santosh

    [/quote]